This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:ODTL 可用参数与数据表

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1550422/am6421-odtl-available-parameters-vs-datasheet

器件型号:AM6421
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我尝试创建一个 LPDDR4 配置、该配置可用于在 400MHz 上运行的 Micron 和 Winbond。  在 SysConfig 中、默认情况下、ODTLon/off 参数设置为 0。  对于 Micron、这似乎正常、如表中所示:

但是、WINBOND 提供以下值:

似乎会产生两个问题。  

首先、SysConfig 不允许 ODTLon = 2 和 ODTLoff = 16。  

其次,这些是供应商之间不兼容的参数 — 我应该只为两者选择最坏的情况还是其他情况?  对于供应商之间不同的任何参数、是否需要遵循一般经验法则?

感谢您的帮助、

Joe   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、 一般而言、对于交流时序参数、大多数是最小值参数、因此我会选择较高的值。  

    对于 ODTLon/off、Winbond 中的该表看起来与 JEDEC 规范完全不同(微米与 JEDEC 规范匹配)、这就是为什么您看到的值不同。  我想您可以将两者都保持为 0、但可能需要询问 Winbond 为什么偏离 JEDEC 规范。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、James。  已向 Winbond 发送澄清请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、告诉我他们说了什么

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    当您计划使用 LPDDR4 运行 400MHz 时、您可能也会考虑禁用 ODT。

    JEDEC 209-4E 仅展示了 800~2133MHz 时 ODT 导通/关断的参数。

    谢谢、

    奥斯瓦尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Oswald。  这可能解释了 为什么 Micron 的上表在这些字段中显示不适用。  当 Winbond 响应时、我将在此处确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    Winbond 回复称其规格超出了 JEDEC 的范围、因为它仅将此延迟参数指定为低至 800MHz。  WINBOND 提供了这些额外的延迟值、让客户可以将 ODT 功能应用到 10MHz。  他们询问 ODT 功能是否能够使用 SysConfig 允许的设置 0。  您能对此做出回应吗?

    在 SysConfig 中、当 ODT 设置为 0 延迟时、这是否意味着 ODT 永久启用、而不是在启用和高阻态之间切换?

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、  

    我刚刚提醒大家、DDR 控制器/PHY 工具仅支持基于读取的控制(模式 1)、该工具默认设置为该设置。  我的理解是、如果使用此模式、则 WDQS_ON/OFF 时序变得无关紧要、因为 ODT 时序基于读取命令位置。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我收到的回复是、在禁用 ODT 的情况下在 400MHz 运行是可以接受的。  首先、从 TI 的角度来看、这是否是建议的工作模式?  其次、SysConfig 是否支持该功能?

    谢谢您、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、400MHz 可以使用 SysConfig 工具进行配置、您可以灵活地使用该工具在需要时禁用 ODT。  不过、只是要提醒一下、该工具的大部分开发都集中在优化 800MHz 的最大频率方面、因此较低频率背后并没有很多历史背景。  如果需要、我很乐意提供任何调试支持。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    感谢您的回答。  我很欣赏有关 800MHz 优化的见解。  我希望从当前运行速度为 800 的设计中获得一定的功率、但可能需要考虑其他方面。

    Joe