This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:RGMII 接口

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558715/tda4vh-q1-rgmii-interface

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

尊敬的社区:

TDA4VH-Q 数据表提到 2 个 RGMII 接口

  • 一个名为 MCU_RGMII_xx
  • 另一个叫做 RGMII_xx

两者都是指同一个 CPSW2G(请参阅数据表§5.3.11)

但在查看 TRM 文档时、我们可以看到、在§1.2.37 中、CPSW2G 仅提供单个 RGMII 端口。

我们是否应该了解 MCU_RGMII_xx 和 RMGII_xx  接口向 CPSW2G 指定相同的 RGMII 通道、但映射到不同的引脚、具有不同的电源域? 这是什么东西?

RGMII_xx 和 MCU_RGMII_xx 接口是否可同时使用?

此致、

Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDA4VH 有两个 CPSW2G 实例。 一个来自 MCU 域、另一个来自主域。

    两者都是独立的、并且可以同时使用。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Doredla! 太棒了