请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
尊敬的社区:
TDA4VH-Q 数据表提到 2 个 RGMII 接口
- 一个名为 MCU_RGMII_xx
- 另一个叫做 RGMII_xx
两者都是指同一个 CPSW2G(请参阅数据表§5.3.11)
但在查看 TRM 文档时、我们可以看到、在§1.2.37 中、CPSW2G 仅提供单个 RGMII 端口。
我们是否应该了解 MCU_RGMII_xx 和 RMGII_xx
接口向 CPSW2G 指定相同的 RGMII 通道、但映射到不同的引脚、具有不同的电源域? 这是什么东西?
RGMII_xx 和 MCU_RGMII_xx 接口是否可同时使用?
此致、
Bruno