This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:PSDK SERDES 配置

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1557667/processor-sdk-j784s4-psdk-serdes-configuration

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4


工具/软件:

您好:

我有以下问题。

在函数 CSL_serdesRefclkSel 中、似乎仅当用户选择了 CSL_SERDES_REF_CLOCK_INT1 作为基准时钟源时、才会设置 wiz16b8m4ct3_WIZ16B8M4CT3_wiz_CONFIG_SERDES_TOP_CTRL 的位 PMA_CMN_REFCLK1_INT_MODE。

但是、在对位域的说明中、我不理解与所选基准时钟的连接。 根据我的理解、一旦您选择了>= 100MHz 的参考时钟、就应设置该位。

您能告诉我缺少了什么吗? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在函数 CSL_serdesRefclkSel 中、似乎仅当用户选择了 link16b8m4ct3_WIZ16B8M4CT3_wiz_CONFIG_SERDES_top_CTRL 作为参考时钟源时、才会设置 wiz16b8m4m4ct3_WIZ16B8M4ct3_wiz_config_link_clock 的位。

    是的。

    您可以找到高于 refClkSrc 的条件与 REF_Clock_INT1 进行比较、那么只会执行/运行上述代码。

    但是、在位字段的说明中、我不理解与所选基准时钟的连接。 根据我的理解、一旦您选择了>= 100MHz 的参考时钟、就应设置该位。

    您可以从寄存器规范中找到以下内容、上面是选择基准时钟的工作模式> 100MHz 或更低。


    此致、
    Sudheer

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    这不是回答我的问题。

    时钟设置为 100MHz、驱动器未正确设置该位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    时钟设置为 100MHz、驱动程序未正确设置该位。

    如果时钟设置为 100MHz、则根据代码、共享的 top_ctrl 设置为 1、根据寄存器规范、该设置有效。  

    您没有使用基准时钟而不是 ref1clk 的原因。  

    如果是单链路、我们建议使用 REFCLK。  

    如果您的疑虑未得到解决、您能否分享有关您的疑虑的更多详细信息。  

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在驱动程序中、我配置为使用 INT0、但是驱动程序仅为 INT1 设置位。 我在数据表中没有看到这种区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在驱动程序中、我配置为使用 INT0、但是驱动程序仅为 INT1 设置位。 我在数据表中没有看到这种区别。

    您如何通过 refclock int0?
    您应按照以下所示使用它。

    serdesLaneEnableParams.refClkSrc = CSL_SERDES_REF_CLOCK_INT0;


    此致、
    Sudheer