This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:使用 TPS6522430RAHRQ1 为 AM6442BSFFHAALV 供电

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TPS65220, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1549506/am6442-powering-am6442bsffhaalv-with-tps6522430rahrq1

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件: TPS65220TPS65219

工具/软件:

专家团队您好:

我目前正在设计基于 AM6442 的定制电路板、对电源有疑问。

出于安全考虑、我无法使用推荐的 PMIC (TPS65219 或 TPS65220)。
相反、我会将 TPS6522430RAHRQ1 评估为一种可能的替代方案。

据我的理解、用例 1 中的 TPS6522430RAHRQ1(如应用手册 SLVUCV9 中所述)大部分可以满足我们的要求。

但是、我注意到了一些差异:

-在用例 1 中、内核电压 (0.75V) 由 Buck1 + Buck2 并联供电(总共 10A)。 根据功耗估算器、我们的 AM6442BSFFHAALV 配置需要大约 1.3A 的内核。
-上电序列遵循 AM6442 所需的电压顺序,如在 TPS65220 中实现。 然而、时序并不完全相同。

我有以下问题:
-是否可以按原样使用 TPS6522430RAHRQ1、或者是否需要调整配置?
-如果是这样,我们是否允许自己进行这些调整,或者是否需要您的支持?
-在将该 PMIC 与 AM6442 配合使用时、我可能忽略了其他注意事项或潜在问题吗?


提前非常感谢您的支持–我期待您的反馈!

此致、

安纳托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anatoly

    感谢您的查询。

    让我回顾一下输入并重新分配给电源专家以提供支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anatoly

    在我查看输入时、您能否确认您计划使用 DDR4 或 LPDDR4。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    我们计划使用 LPDDR4

    以下是 PDN 方框图的屏幕截图:

    谢谢!

    安纳托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anatoly:

    感谢您分享方框图。 在该应用中、您希望实现哪些具体的功能安全?

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、我们需要遵守 SIL3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anatoly:

    感谢您分享信息。 我将将此 E2E 重新分配给 PMIC 团队以获得支持。 我已经给了他们一个抬头。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    感谢转发。

    但是、这是否也不会成为需要微控制器团队支持的问题?
    遗憾的是、我找不到任何有关上电序列时序实际定义位置的信息。

    如果我想以分立方式实现电源而不是使用 PMIC、我还需要此信息。

    此致、

    安纳托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anatoly:

    可在数据表中的“电源时序“下找到处理器时序要求。  

    PMIC 团队将接管此 E2E 回答为 AM64 的功能安全应用供电的推荐 PMIC 解决方案。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    在“电源时序“下、我只能找到电源轨的顺序。
    但是、数据表中未指定不同电源之间的延迟。
    提到的唯一延迟是“所有电源有效“和 MCU_Pors (9.5ms) 之间的延迟。

    这是否意味着电源本身之间的延迟无关紧要、只有顺序是相关的?

    此致、
    安纳托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anatoly:

    我们不会指定电源轨之间的延迟。 相反、我们有压摆率要求和顺序。 在序列中的下一个电源组开始斜升之前、电源组必须以所需的压摆率完全斜升至目标输出电压。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anatoly:

    根据 Brenda 的回答、我认为 TPS6522430 是您的最佳选择、因为它已经过预编程、可以为序列提供正确的顺序。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    谢谢、这是个好消息。

    考虑到预编程版本中、TPS6522430 为内核电源并联 Buck1 和 Buck2、实际上为 10A 左右的更高负载运行、您是否会看到有关电压稳定性的任何潜在问题?

    在我们的应用中、根据功耗估算器、AM6442BSFFHAALV 配置仅需要大约 1.3A 的内核电流。

    谢谢、

    安纳托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与我的销售线索一起回顾一下该器件、然后在第二天联系您。  

    -凯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anatoly:

    我在这种较低的负载条件下不会出现任何问题。 1.3A 是该电源轨的典型/平均电流、还是负载瞬态期间出现的绝对最大值?

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niko:

    感谢您的支持。
    由于我们的软件团队尚无法提供有关处理器利用率的声明、因此我使用功耗估算器检查了 10%和 80%负载情况。
    因此、内核电压的电流要求约为 0.87A 至 1.1A。

    目前、我正在使用 PMIC 效率估算器分析 2+1+1 配置中降压转换器的效率。
    我认为、在原型设计阶段、这些信息应该足以满足我们的需求。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    安纳托利