主题中讨论的其他器件: TPS65220、 TPS65219
工具/软件:
专家团队您好:
我目前正在设计基于 AM6442 的定制电路板、对电源有疑问。
出于安全考虑、我无法使用推荐的 PMIC (TPS65219 或 TPS65220)。
相反、我会将 TPS6522430RAHRQ1 评估为一种可能的替代方案。
据我的理解、用例 1 中的 TPS6522430RAHRQ1(如应用手册 SLVUCV9 中所述)大部分可以满足我们的要求。
但是、我注意到了一些差异:
-在用例 1 中、内核电压 (0.75V) 由 Buck1 + Buck2 并联供电(总共 10A)。 根据功耗估算器、我们的 AM6442BSFFHAALV 配置需要大约 1.3A 的内核。
-上电序列遵循 AM6442 所需的电压顺序,如在 TPS65220 中实现。 然而、时序并不完全相同。
我有以下问题:
-是否可以按原样使用 TPS6522430RAHRQ1、或者是否需要调整配置?
-如果是这样,我们是否允许自己进行这些调整,或者是否需要您的支持?
-在将该 PMIC 与 AM6442 配合使用时、我可能忽略了其他注意事项或潜在问题吗?
提前非常感谢您的支持–我期待您的反馈!
此致、
安纳托利