主题中讨论的其他器件: AM625
工具/软件:
你好!
我的客户正在开发一个 EVSE 系统、并使用 AM6232 测试基于 Qt 的 GUI。 但是、按钮事件的 UI 更新性能远低于预期。 他们需要帮助改进这种性能的方法。 在不切换到 AM625 系列的情况下、是否可以提高 AM6232 上的按钮 GUI 性能?
请观看随附的视频、然后向我们提供您的建议以提高性能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好、克鲁纳尔
他们的应用程序在 Chrome 环境中使用 Node.js 运行 UI。
我们使用的 SDK 是processor-sdk-scarthgap-chromium-10.00.07.04-config.txt。
根据我的研究、仅仅更改 LVGL 似乎很困难;似乎有必要集成一个可以取代 Chrome 的 WebView。
但是、为了实现这一点、我们需要修改 SDK 本身并重新编译它、我们当前的 SDK 已经进行了各种稳定工作。
更改整个 SDK 似乎可能会导致许多其他问题。
关于如何在当前设置中添加 LVGL + WebView、是否有一个简单的指南(用于测试目的)?

谢谢。
此致、
插孔
你好!
将 SDK 版本从 processor-sdk-scarthgap-chromium-10.00.07.04-config.txt 挂起到 processor-sdk-scarthgap-chromium-10.01.10.04-config.txt 可以将显示速度显著提高到可用水平。
以前、显示转换速度的测量速率约为 6fps、但现在它在 60fps 时正常工作。

此致、
插孔