This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:GUI 性能改进指南

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556971/am623-gui-performance-improvement-guidance

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件: AM625

工具/软件:

你好!

我的客户正在开发一个 EVSE 系统、并使用 AM6232 测试基于 Qt 的 GUI。 但是、按钮事件的 UI 更新性能远低于预期。 他们需要帮助改进这种性能的方法。 在不切换到 AM625 系列的情况下、是否可以提高 AM6232 上的按钮 GUI 性能?

请观看随附的视频、然后向我们提供您的建议以提高性能。

e2e.ti.com/.../TalkMedia_5F00_talkv_5F00_high.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Qt 是否是客户的必填项、或者他们是否可以使用 LVGL?

    此外、如果他们 在禁用 2 个内核和 GPU 的情况下、在我们的 EVM 上运行相同的演示、是否会看到类似的性能? 此外、它们使用的是什么 SDK?  

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、克鲁纳尔

    他们的应用程序在 Chrome 环境中使用 Node.js 运行 UI。

    我们使用的 SDK 是processor-sdk-scarthgap-chromium-10.00.07.04-config.txt

    根据我的研究、仅仅更改 LVGL 似乎很困难;似乎有必要集成一个可以取代 Chrome 的 WebView。

    但是、为了实现这一点、我们需要修改 SDK 本身并重新编译它、我们当前的 SDK 已经进行了各种稳定工作。

    更改整个 SDK 似乎可能会导致许多其他问题。

    关于如何在当前设置中添加 LVGL + WebView、是否有一个简单的指南(用于测试目的)?

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    将 SDK 版本从 processor-sdk-scarthgap-chromium-10.00.07.04-config.txt 挂起 processor-sdk-scarthgap-chromium-10.01.10.04-config.txt 可以将显示速度显著提高到可用水平。

    以前、显示转换速度的测量速率约为 6fps、但现在它在 60fps 时正常工作

    此致、  

    插孔