请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1工具/软件:
TI、您好
我们可以使用以下文档在 10.01 版本的 EP 模式下设置 PCIe:
3.2.2.11. PCIe 端点—适用于 J784s4 的 Processor SDK Linux 文档
然而、我们的主线代码仍在 09.02 版本上、09.02 版本的文档未解释如何将 PCIe 设置为 EP 模式。 请详细说明所需的修改。
3.2.2.11. PCIe 端点—适用于 J784s4 的 Processor SDK Linux 文档