This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何在 Linux SDK 09.02.00.05 上在 EP 模式下设置 PCIe

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564277/tda4vh-q1-how-to-set-up-pcie-in-ep-mode-on-the-linux-sdk-09-02-00-05

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

TI、您好

我们可以使用以下文档在 10.01 版本的 EP 模式下设置 PCIe:
3.2.2.11. PCIe 端点—适用于 J784s4 的 Processor SDK Linux 文档

然而、我们的主线代码仍在 09.02 版本上、09.02 版本的文档未解释如何将 PCIe 设置为 EP 模式。 请详细说明所需的修改。

3.2.2.11. PCIe 端点—适用于 J784s4 的 Processor SDK Linux 文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    这些选项将是移至 10.1 SDK、或将 EP 模式的器件树覆盖层移植到 9.2 SDK。 9.2 中的驱动程序应支持 EP 模式、因此只需进行极少的更改即可在 10.1 中使用 dtso 文件。

    此致、

    Takuma