This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:如何添加 spi0 器件

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1561460/tda4ven-q1-how-to-add-a-spi0-device

器件型号:TDA4VEN-Q1
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

此 SPI 端口当前正在使用中

如何为 MIS0 配置 SPI0_D0、为 MOSI 配置 SPI0_D1。

2.如何在 DTS 上添加和设置从模式

请注意、

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:  

    请参考此常见问题解答:  【常见问题解答】J722SXH01EVM:如何在 J722SXH01EVM 的 40 引脚用户扩展接头上启用 McSPI? 

    常见问题解答不使用主 SPI0、但可用作一般启用 McSPI 所需更改的参考。 另一个参考、常见问题解答还包含指向应用手册的链接、该应用手册包含更多详细信息且仍然相关、但使用 TDA4VM。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    修改

    @@ -3399,7 +3399,10 @@ CONFIG_SPI_OMAP24XX=m
     CONFIG_SPI_SPIDEV=m
     # CONFIG_SPI_LOOPBACK_TEST is not set
     # CONFIG_SPI_TLE62X0 is not set
    -# CONFIG_SPI_SLAVE is not set
    +CONFIG_SPI_SLAVE=y
    +CONFIG_SPI_SLAVE_TIME=y
    +CONFIG_SPI_SLAVE_SYSTEM_CONTROL=y
    +CONFIG_SPI_DYNAMIC=y
     # CONFIG_SPMI is not set
     # CONFIG_HSI is not set
    

    &main_pmx0 {
    	main_spi0_pins_default: main-spi0-pins-default {
    		pinctrl-single,pins = <
    			J722S_IOPAD(0x01bc, PIN_INPUT, 0) /* (D20) SPI0_CLK */
    			J722S_IOPAD(0x01b4, PIN_INPUT, 0) /* (B20) SPI0_CS0 */
    			J722S_IOPAD(0x01c0, PIN_INPUT, 0) /* (E19) SPI0_D0 */
    			J722S_IOPAD(0x01c4, PIN_INPUT, 0) /* (E20) SPI0_D1 */
    		>;
    	};
    };
    
    &main_spi0 {
    	status = "okay";
    	#address-cells = <1>;
    	#size-cells = <0>;
    	pinctrl-0 = <&main_spi0_pins_default>;
    	pinctrl-names = "default";
    	spi-slave;
    	spidev@0 {
    		/*
    		 * Using spidev compatible is warned loudly,
    		 * thus use another equivalent compatible id
    		 * from spidev.
    		 */
    		compatible = "rohm,dh2228fv";
    		spi-max-frequency = <24000000>;
    		reg = <0>;
    	};
    };

    1.从模式失败

    2.  

    设置的方向与此:类似

    TI、pindir-d0-in-D1-out;

    此致、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    是否可以将 spidev@0 名称修改为 slave 或 slave@0?  

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Takuma:

    谢谢提醒、 此配置正常;

    但为什么从该寄存器 0x20100124 读取的值 等于 0x0

    请注意、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    看起来像复位值。 您可以运行“ls -l /sys/class/spi *“并 共享日志吗?

    如果 ts 已正确初始化、您应该会看到与应用手册类似的日志: https://www.ti.com/lit/an/sprad26/sprad26.pdf?SPI=1756502475801&ref_url=https ps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果未显示 SPI、请仔细阅读之前分享的应用手册和/或常见问题解答、以确保遵循所有步骤、并确保没有打印出与 SPI 相关的错误。

    警告: 在编写应用手册后、Linux 内核驱动程序发生了一处更改、那就是 spidev 驱动程序不接受“spidev"作为“作为较新内核版本中的兼容字段。 因此、应保留当前器件树中使用的“Rohm、dh2228fv“。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    root@j722s-evm:~# ls -l /sys/class/spi*
    /sys/class/spi_master:
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jan  8 18:22 spi0 -> ../../devices/platform/bus@f0000/fc00000.bus/fc40000.spi/spi_master/spi0
    
    /sys/class/spi_slave:
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jan  8 18:23 spi1 -> ../../devices/platform/bus@f0000/20100000.spi/spi_slave/spi1
    
    /sys/class/spidev:
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jan  8 18:23 spidev1.0 -> ../../devices/platform/bus@f0000/20100000.spi/spi_slave/spi1/spi1.0/spidev/spidev1.0
    root@j722s-evm:~#
    root@j722s-evm:~# devmem2 0x20100124
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffff94e4a000.
    Read at address  0x20100124 (0xffff94e4a124): 0x00000000
    

    请注意、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    SPI 寻求得到枚举。  

    至于 mcspi_syst 寄存器、我尝试查看我们的驱动程序和 TRM。 看起来驱动程序不对 “OMAP2_MCSPI_SYST"寄存“寄存器进行编程。 和方向由写入 SPI-OMAP2-mcspi.c 驱动器中的 MCSPI_CHCONF 寄存器控制。

    在任何情况下、SPI 通信现在是否有效、SPI_SLAVE 和 spidev 都已注册?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    你是对的。

    请注意、

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    请告诉我是否可以关闭主题、或者是否有待解决的问题。  

    此致、

    Takuma