This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:tispl.bin 不支持定制电路板。

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560445/am62l-processor-sdk-tispl-bin-doesn-t-work-on-the-custom-board

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK
主题中讨论的其他器件:AM62LSysConfig

工具/软件:

您好、支持。
我目前正在 LINUX-RT-SDK am62l 定制电路板上测试 AM62L-AM62L(11.00.15.05) 的运行情况。引导模式为 SD 卡。
我遇到问题、因为 tispl.bin 无法正常工作。
tiboot3.bin 的控制台是 output(BL1)、但 tispl.bin 的控制台不是 output(bl31)。
tiboot3.bin 输出日志“k3_bl1_handoff 进入 WFI - BL1 的末尾“、然后停止。
我怀疑是 DDR 问题。 所以,我有以下问题:
tispl.bin 在 DDR 上是否工作?
如果未在电路板上正确安装 DDR、会发生这种情况吗?
如果我从 EVM 更改 DDR、则需要重新调整 DDR 参数。 是否应该将 SysConfig 输出的.dtsi 文件与 tf-A 配合使用?
此致
最终目的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    1.tispl.bin 是否适用于 DDR?

    是的、SDK 11.0.15.5 中提供的 TF-A 应该具有 DDR4 支持。

    1.tispl.bin 是否适用于 DDR?

    是的、tispl.bin 在 DDR 上运行。 如果未正确配置 DDR、tispl.bin 可能不会在控制台上打印任何消息。

    3.如果我从 EVM 更改 DDR、我认为我需要重新调整 DDR 参数。 我是否应该将 SysConfig 输出的.dtsi 文件与 tf-A 结合使用?

    是的、您应使用 SysConfig 工具生成新的 DDR 配置数据并将其集成到 TF-A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    感谢您的支持。

    您应该使用 SysConfig 工具生成新的 DDR 配置数据并将其集成到 TF-A。

    DDR 参数已进行调整并集成到 TF-A 中
    但是、控制台在 BL1 停止、无法继续到 BL31。

    控制台日志如下所示:
    检查日志会显示输出了“bl1_platform_setup DDR init done“。
    这是否意味着 DDR 参数正确?
    如果 DDR 参数不正确且 BL31 无法引导、我应该如何处理此问题?

    NOTICE:  bl1_plat_arch_setup arch setup
    NOTICE:  Booting Trusted Firmware
    NOTICE:  BL1: v2.12.0(release):11.00.15-dirty
    NOTICE:  BL1: Built : 12:24:23, May 29 2025
    INFO:    BL1: RAM 0x7080b000 - 0x7080f000
    INFO:    lpddr4_init <--
    INFO:    lpddr4 dtb: ctl-data ptr=0x7080618c, pi-data=0x70806834, phy-data=0x70806da4
    NOTICE:  BL1: dram_class: 10
    INFO:    memory node =0x28
    INFO:    lpddr4: probe done
    INFO:    lpddr4/ddr4: init done
    INFO:    start-status: offset =0x0
    INFO:    start-status reg: before =0x10460a00
    INFO:    Doing normal DDR initINFO:    lpddr4: Start DDR controller
    INFO:    lpddr4: start completed successfully status=0x0
    INFO:    start-status reg: after =0x10460a01
    INFO:    LPDDR4 start completed !!
    NOTICE:  lpddr4: post start - PI training status=0x29c02000
    INFO:    lpddr4: post start - CTL Interrupt status=0x0
    NOTICE:  bl1_platform_setup DDR init done
    NOTICE:  k3_bl1_handoff ENTERING WFI - end of bl1
    01000000011a0000616d36326c00000000000000544553540000010000000100


    此致、
    最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    检查日志是否显示输出了“BL1_platform_setup DDR init done“。
    这是否意味着 DDR 参数正确?

    该消息仅告知 DDR INIT 已完成、但并不意味着 DDR Config 参数是正确的。

    我正在将您的主题发送给我们的 DDR 专家以征求您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该消息表示培训已完成、但并不一定意味着培训已成功完成。

    您能否发送 DDR 器件型号和/或数据表、以及您在工具中所做的更改(.syscfg 文件)

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin 和 JJD:

    感谢您的支持。

    我将提供以下有关 DDR4 的信息。
    您能否检查 DDR 参数是否有任何问题?

    DDR 器件型号  
      MT40A512M16TD-062EAIT:R

    *数据表和 sysconfig 文件
      e2e.ti.com/.../4863.DDR4.zip

    有一个问题值得关注。
    分析 UART 引导控制台日志后、测试了器件类型。
    这与 BL31 无法启动的问题无关、对吧?

    -----------------------
    SoC ID Header Info:
    -----------------------
    NumBlocks            : [1]
    -----------------------
    SoC ID Public ROM Info:
    -----------------------
    SubBlockId           :
    SubBlockSize         :
    DeviceName           : am62l
    DeviceType           : TEST
    DMSC ROM Version     : [0, 1, 0, 0]
    R5 ROM Version       : [0, 1, 0, 0]
    


    此致、
    最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DDR 配置、我们首先进行基本更改、然后根据需要进行优化。  是否可以尝试使用附加的配置进行引导:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/1563.k3_2D00_am62Lx_2D00_ddr_2D00_config.dtsi

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/untitled-_2800_39_2900_.syscfg

    它只会将密度变为 8Gb

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJJD:

    感谢您检查并连接 DDR 参数。

    我使用随附的.dtsi 文件确认了操作。

    因此、BL31 已正确引导。 但是、U-Boot 启动失败。

    您能告诉我可能的原因吗? 启动日志如下所示。

    NOTICE:  bl1_plat_arch_setup arch setup
    NOTICE:  Booting Trusted Firmware
    NOTICE:  BL1: v2.12.0(release):11.00.15-dirty
    NOTICE:  BL1: Built : 12:24:23, May 29 2025
    INFO:    BL1: RAM 0x7080b000 - 0x7080f000
    INFO:    lpddr4_init <--
    INFO:    lpddr4 dtb: ctl-data ptr=0x7080618c, pi-data=0x70806834, phy-data=0x70806da4
    NOTICE:  BL1: dram_class: 10
    INFO:    memory node =0x28
    INFO:    lpddr4: probe done
    INFO:    lpddr4/ddr4: init done
    INFO:    start-status: offset =0x0
    INFO:    start-status reg: before =0x10460a00
    INFO:    Doing normal DDR initINFO:    lpddr4: Start DDR controller
    INFO:    lpddr4: start completed successfully status=0x0
    INFO:    start-status reg: after =0x10460a01
    INFO:    LPDDR4 start completed !!
    NOTICE:  lpddr4: post start - PI training status=0x29c02000
    INFO:    lpddr4: post start - CTL Interrupt status=0x0
    NOTICE:  bl1_platform_setup DDR init done
    NOTICE:  k3_bl1_handoff ENTERING WFI - end of bl1
    NOTICE:  BL31: v2.12.0(release):11.00.15-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 12:24:23, May 29 2025
    INFO:    GICv3 without legacy support detected.
    INFO:    ARM GICv3 driver initialized in EL3
    INFO:    Maximum SPI INTID supported: 991
    ERROR:   Timeout waiting for boot notification
    INFO:    stub copy 0x707f0000  0x80041000  0x707f6528
    INFO:    A53 stub copy passed
    ERROR:   Timeout waiting for receive
    ERROR:   Message receive failed (-60)
    ERROR:   Failed to get response (-60)
    ERROR:   Transfer send failed (-60)
    ERROR:   Unable to communicate with the control firmware (-60)
    ERROR:   Failed to initialize SOC (-60)
    INFO:    BL31: Initializing runtime services
    INFO:    BL31: Preparing for EL3 exit to normal world
    INFO:    Entry point address = 0x82000000
    INFO:    SPSR = 0x3c9
    ERROR:   Agent 0 Protocol 0x10 Message 0x7: not supported
    
    U-Boot SPL 2025.01-00464-g1d6ba4a32cdd-dirty (May 29 2025 - 19:36:32 +0000)
    SPL initial stack usage: 1744 bytes
    Trying to boot from MMC2
    ERROR:   Agent 0 Protocol 0x10 Message 0x7: not supported
    
    
    U-Boot 2025.01-00464-g1d6ba4a32cdd-dirty (May 29 2025 - 19:36:32 +0000)
    
    SoC:   AM62LX SR1.0 TEST
    Model: MY COMPANY MODEL
    DRAM:  1 GiB
    ERROR:   Agent 0 Protocol 0x10 Message 0x7: not supported
    Core:  83 devices, 31 uclasses, devicetree: separate
    NAND:  512 MiB
    MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    "Synchronous Abort" handler, esr 0x96000010, far 0x0
    elr: 0000000084003254 lr : 0000000084003254 (reloc)
    elr: 00000000bfe97254 lr : 00000000bfe97254
    x0 : 0000000000000000 x1 : 00000000bffec000
    x2 : 0000000000000065 x3 : 00000000bffadf98
    x4 : 0000000000000000 x5 : 00000000bde863f0
    x6 : 0000000000000021 x7 : 00000000bde8df60
    x8 : 0000000000006bcc x9 : 00000000bde863e0
    x10: 0000000000000000 x11: 00000000bde8b878
    x12: 0000000000000000 x13: 0000000000000200
    x14: 00000000bde667f0 x15: 00000000bde66688
    x16: 00000000bfedc358 x17: 0000000000000000
    x18: 00000000bde74df0 x19: 00000000bff7eb5e
    x20: 00000000bff7eb38 x21: 0000000000000000
    x22: 00000000bffa7b28 x23: 000000003be94000
    x24: 0000000000000008 x25: 0000000000000000
    x26: 0000000082039271 x27: 0000000082039000
    x28: 0000000082039259 x29: 00000000bde66700
    
    Code: b9002be0 79005be0 aa1403e0 9401daa7 (39400002)
    Resetting CPU ...
    
    resetting ...
    INFO:    PSCI Power Domain Map:
    INFO:      Domain Node : Level 2, parent_node 4294967295, State ON (0x0)
    INFO:      Domain Node : Level 1, parent_node 0, State ON (0x0)
    INFO:      CPU Node : MPID 0x0, parent_node 1, State ON (0x0)
    INFO:      CPU Node : MPID 0xffffffffffffffff, parent_node 1, State OFF (0x2)

    此致、

    最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JJJD 和 Bin:

    因此、BL31 已正确引导。 但是、U-Boot 启动失败。

    U-Boot 出现问题。

    修复后、我成功引导至 Linux。

    非常感谢您的大力帮助。

    此致、

    最终目的