This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4

Guru**** 2536100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1562629/tda4vm-tda4

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

我们无法在 TDA4 仿真器上运行 C7x 优化代码。 有关如何在 TDA4 上执行的信息、请提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法在 TDA4 仿真器上运行 C7x 优化代码。 有关如何在 TDA4 上执行的信息、请提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们已经使用 c7x 工具链 ( ti-cgt-c7000_4.1.0.LTS) 开发了一种图像处理算法、并使用 cl7x 编译器进行了编译。  

    使用 Ubuntu 系统(版本 22)中的 Code Composer Studio 工具(版本 12.4)执行此操作。 此后、我们遵循了为 j721e SoC 设置的 CCS、并通过 UART 连接使用板载调试器连接到 SoC 中的内核。 当我们尝试在 c7x 内核上加载.out 时、我们遇到了内存映射问题。 您能帮我们在 C7x 内核上加载.out 吗?

    尝试加载.out 后 Cosole 中显示错误:


    C71X_0:文件加载程序:验证失败:地址 0x000000008030 中的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
    C71X_0:GEL:文件:/home/srinivasthalam/workspace_v_latest/rgbir_instrinsic/Debug/rgbir_instrinsic.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否请确认是否按照以下步骤设置 CCS?  https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j721e.html

    我还会与您分享有关如何执行目标配置和在 CCS 中测试连接的常见问题解答: 【常见问题解答】TDA4VL-Q1:如何在 J721S2 EVM 上创建“Target configuration“和执行“Test connection“


    您也可以参阅以下文档: software-dl.ti.com/.../troubleshooting-data_verification_errors.html

    此后、我们遵循了为 j721e SoC 设置的 CCS、并通过 UART 连接
    使用板载调试器 XDS110 连接到 SoC 中的内核

    您能否确认是否尝试在裸机模式下无引导模式运行.out 文件? 如果是、请尝试通过 XDS110 JTAG 接口进行连接。
    您能分享您使用的.out 文件以便我在我的最后进行测试吗? 此外、请验证所用 GEL 文件的路径。

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shabary:

    1.是的,我们已经遵循了你提到的确切设置。
      https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j721e.html

    2..ccxml 文件也是按照您提到的方式创建的。

       e2e.ti.com/.../faq-tda4vl-q1-how-to-create-target-configuration-and-do-test-connection-on-j721s2-evm

    3.还设置了无引导

    SW8[1-8]= 1000 1000 SW9[1-8]= 0111 0000 

      是的,我们只连接了 J3 USB 连接器 (Ubuntu PC -> J3 )。

    4.由于我们已经按照 TI 文档中提到的所有内容进行了操作,并面临了这个问题,

      我创建了一个参考文档、以便您更好地理解问题并将其附在此处。  
      请浏览此文档、告知我们是否需要.out、同时我们将浏览您分享的错误参考链接。  

       CCS 设置文档链接。

    5.我们将简短地向您分享一个示例.out。


    此致、
    Srinivas Thalam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请浏览本文档并告知我们是否需要.out、同时我们将浏览您共享的错误引用链接。

    我无法访问您共享的文档链接。 您能否检查一下它是否可以从外部访问?

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我正在共享我的个人驱动器中的链接、请尝试此操作。
    也可以在邮件中找到你。



    https://drive.google.com/file/d/1yvH4mt5b5SAzhJeEEZqQsJCQ2DgPR2qw/view?usp=drivesdk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您可以将这些文档发送给我。(x1246483@ti.com)

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您是否尝试过为 C7x 运行任何示例.out 文件? 它是否在相同的设置下工作? 此外、您正在使用 Linux 或 Windows 操作系统吗?

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    希望您已收到我以邮件形式发送的文档。
    我之前也尝试了示例.out、但在加载文件时仍然面临相同的错误。 我正在使用 Ubuntu 22。


    此致、
    Srinivas Thalam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下面我附上了(通过邮件共享)示例.out 供您参考。 可执行文件在 J721E 上进行了最终验证、可正常运行。 请检查并确认您的身份是否相同?

    [MCU_Cortex_R5_0]  SCICLIENT_CCS_INIT: Apr 10 2025, 15:32:46Sciclient_Init Passed.
    =================================================================
     DEVGRP = 1
    =================================================================
    SYSFW Common Board Configuration with Debug enabled... PASSED
    SYSFW PM Board Configuration... PASSED
    SYSFW Security Board Configuration... PASSED
    =================================================================
    Sciclient Dev Group 01 initilization started
    Power on the WKUPMCU to MAIN and MAIN to WKUPMCU VDs... PASSED
    =================================================================
     DEVGRP = 2
    =================================================================
    SYSFW Common Board Configuration with Debug enabled... PASSED
    SYSFW PM Board Configuration... PASSED
    SYSFW Security Board Configuration... PASSED
    =================================================================
     DMSC Firmware Version 11.0.9--v11.00.09+ (Fancy Rat)
     Firmware revision 0xb
     ABI revision 4.0
    =================================================================
    Sciclient_ccs_init Passed.
    SCISERVER Board Configuration header population... PASSED
    [C71X_0] DSPLIB debug DSPLIB_TEST_init - 67: rand seed = 1757418813
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d CP 0
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d CP 1
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   DSPLIB_max testing starts.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    | No  | ID  | Status | Num pt  | Kernel Init   | Kernel Compute  | NatC Compute  | Arch. Compute | Efficiency  | Est.  Compute | Accuracy    | Description
    |     |     |        |         |  cyc          |  cyc            |  cyc          | cyc (est.)    | vs Arch.(%) | cyc (est.)    | vs Est.(%)  |            
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d data_type 12 dataSize 512 
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d pIn1  64800380
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d CP 0
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d CP 1 status_init 0
    Enter DSPLIB_max_init_checkParams
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_init
    DSPLIB_DEBUGPRINT DSPLIB_max_init pKerPrivArgs->blockSize 512 bufParamsIn->data_type 12
    DSPLIB_DEBUGPRINT bufParamsIn->data_type == DSPLIB_FLOAT32
    Enter eleCount 16
    DSPLIB_DEBUGPRINT  CP 3 status 0
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d CP 2 status_init 0
    Enter DSPLIB_max_exec_checkParams
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d CP 3 status_opt 0
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_exec
    DSPLIB_DEBUGPRINT pKerPrivArgs->blockSize 512
    Enter DSPLIB_max_exec_ci
    Enter eleCount 16
    DSPLIB_DEBUGPRINT blockSize 512
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_exec
    DSPLIB_DEBUGPRINT pKerPrivArgs->blockSize 512
    Enter DSPLIB_max_exec_ci
    Enter eleCount 16
    DSPLIB_DEBUGPRINT blockSize 512
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_exec
    DSPLIB_DEBUGPRINT pKerPrivArgs->blockSize 512
    Enter DSPLIB_max_exec_ci
    Enter eleCount 16
    DSPLIB_DEBUGPRINT blockSize 512
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_exec
    DSPLIB_DEBUGPRINT pKerPrivArgs->blockSize 512
    Enter DSPLIB_max_exec_ci
    Enter eleCount 16
    DSPLIB_DEBUGPRINT blockSize 512
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_exec
    DSPLIB_DEBUGPRINT pKerPrivArgs->blockSize 512
    Enter DSPLIB_max_exec_ci
    Enter eleCount 16
    DSPLIB_DEBUGPRINT blockSize 512
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_exec
    DSPLIB_DEBUGPRINT pKerPrivArgs->blockSize 512
    Enter DSPLIB_max_exec_ci
    Enter eleCount 16
    DSPLIB_DEBUGPRINT blockSize 512
    Enter DSPLIB_max_init_checkParams
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d CP 4 status_opt 0
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_init
    DSPLIB_DEBUGPRINT DSPLIB_max_init pKerPrivArgs->blockSize 512 bufParamsIn->data_type 12
    DSPLIB_DEBUGPRINT  CP 3 status 0
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d CP 5
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_exec
    DSPLIB_DEBUGPRINT pKerPrivArgs->blockSize 512
    Enter DSPLIB_max_exec_cn
    Enter pInLocal 64800380  pOut 80200000
    counter 0 a 0 b -2147483648
    counter 0 y 0
    counter 1 a 0 b 0
    counter 1 y 0
    counter 2 a 0 b -2147483648
    counter 2 y 0
    counter 3 a 0 b 0
    counter 3 y 0
    counter 4 a 0 b -1073741824
    counter 4 y 0
    counter 5 a 0 b -2147483648
    counter 5 y 0
    counter 6 a 0 b 0
    counter 6 y 0
    counter 7 a 0 b 0
    counter 7 y 0
    counter 8 a 0 b 0
    counter 8 y 0
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d CP 6 status_nat 0
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d CP 7 comparisonDone 1 status_nat_vs_opt 1
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d CP 8 status_nat_vs_opt 1 status_ref_vs_opt 1 currentTestFail 0
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d CP 8 status_init 0 status_opt 0 status_nat 0
    DSPLIB_DEBUGPRINT  DSPLIB_max_d CP 8 fail 0
    |   1 |   2 | PASS   |     512 |    2962225229 |      2284796623 |    7051787175 |             0 |           0 |             0 |           0 | RANDOM generated input | Data size = 512 Data Type 12
    Test Pass!
    Test    0: Cold Cycles = -2010170673, Warm Cycles = 1687469968, Warm Cycles WRB = 1085531726
    Enter DSPLIB_max_init_checkParams
    Enter DSPLIB_max_init_checkParams
    |   2 |1000 | PASS   |       0 |             0 |               0 |             0 |             0 |         nan |             0 |         nan | COVERAGE TEST
    Enter DSPLIB_max_init_checkParams
    Enter DSPLIB_max_init_checkParams
    |   3 |1001 | PASS   |       0 |             0 |               0 |             0 |             0 |         nan |             0 |         nan | COVERAGE TEST
    Enter DSPLIB_max_init_checkParams
    Enter DSPLIB_max_init_checkParams
    |   4 |1002 | PASS   |       0 |             0 |               0 |             0 |             0 |         nan |             0 |         nan | COVERAGE TEST
    Enter DSPLIB_max_exec_checkParams
    |   5 |1003 | PASS   |       0 |             0 |               0 |             0 |             0 |         nan |             0 |         nan | COVERAGE TEST
    Enter DSPLIB_max_exec_checkParams
    |   6 |1004 | PASS   |       0 |             0 |               0 |             0 |             0 |         nan |             0 |         nan | COVERAGE TEST
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_init
    DSPLIB_DEBUGPRINT DSPLIB_max_init pKerPrivArgs->blockSize -1402269312 bufParamsIn->data_type 3
    DSPLIB_DEBUGPRINT  CP 2 status 3
    DSPLIB_DEBUGPRINT  CP 3 status 3
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_init
    DSPLIB_DEBUGPRINT DSPLIB_max_init pKerPrivArgs->blockSize -1402269312 bufParamsIn->data_type 3
    DSPLIB_DEBUGPRINT  CP 3 status 3
    |   7 |1005 | PASS   |       0 |             0 |               0 |             0 |             0 |         nan |             0 |         nan | COVERAGE TEST
    Enter DSPLIB_max_init_checkParams
    Enter DSPLIB_max_init_checkParams
    |   8 |1006 | PASS   |       0 |             0 |               0 |             0 |             0 |         nan |             0 |         nan | COVERAGE TEST
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_init
    DSPLIB_DEBUGPRINT DSPLIB_max_init pKerPrivArgs->blockSize 8 bufParamsIn->data_type 13
    DSPLIB_DEBUGPRINT  CP 3 status 0
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_init
    DSPLIB_DEBUGPRINT DSPLIB_max_init pKerPrivArgs->blockSize 8 bufParamsIn->data_type 13
    Enter eleCount 8
    DSPLIB_DEBUGPRINT  CP 3 status 0
    |   9 |1007 | PASS   |       0 |             0 |               0 |             0 |             0 |         nan |             0 |         nan | COVERAGE TEST
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_init
    DSPLIB_DEBUGPRINT DSPLIB_max_init pKerPrivArgs->blockSize 4 bufParamsIn->data_type 13
    DSPLIB_DEBUGPRINT  CP 3 status 0
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_init
    DSPLIB_DEBUGPRINT DSPLIB_max_init pKerPrivArgs->blockSize 4 bufParamsIn->data_type 13
    Enter eleCount 8
    DSPLIB_DEBUGPRINT  CP 3 status 0
    |  10 |1008 | PASS   |       0 |             0 |               0 |             0 |             0 |         nan |             0 |         nan | COVERAGE TEST
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_init
    DSPLIB_DEBUGPRINT DSPLIB_max_init pKerPrivArgs->blockSize 14 bufParamsIn->data_type 13
    DSPLIB_DEBUGPRINT  CP 3 status 0
    DSPLIB_DEBUGPRINT Enter DSPLIB_max_init
    DSPLIB_DEBUGPRINT DSPLIB_max_init pKerPrivArgs->blockSize 14 bufParamsIn->data_type 13
    Enter eleCount 8
    DSPLIB_DEBUGPRINT  CP 3 status 0
    |  11 |1009 | PASS   |       0 |             0 |               0 |             0 |             0 |         nan |             0 |         nan | COVERAGE TEST
    Test Pass!
    

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    请使用位于以下位置的链接器脚本: “TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-evm-11_00_00_06\DSPLIB\cmake\linkers\C7100\lnk.cmd",“,并、并确保您将 SOC 用作 C7100。

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shabary:  

    我们正在尝试运行您通过邮件共享的.out。  
    您能否确认我们所遵循的步骤是否正确?我们已通过邮件在 pdf 中分享了这些步骤?

    此致、
    Srinivas Thalam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shabary:

    我已尝试运行您共享的.out、出现以下错误。
    在 c7x 内核上加载.out 时是否需要源代码。

    /home/thalamr/workspace_v_latest/rgbir_instrinsic/Debug/test_DSPLIB_max_C7100.out 上没有“main() 的可用源:{3} 0x70411980 {4}“  

    此致、
    Srinivas Thalam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用位于以下位置的链接器脚本: “TI-processor-sdk-rtos-j721e-evm-11_00_00_06\DSPLIB\cmake\linkers\C7100\lnk.cmd"并“并确保将 SOC 用作 C7100

    你有试过吗?

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shabary:

    我们可以看到一些改进。 最后、使用“ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-11_00_00_06\DSPLIB\cmake\linkers\C7100\lnk.cmd" 文件“文件后、将.out 加载到内核上。

    请稍等片刻、我们会确认一切正常。

    提前感谢您。


    此致、
    Srinivas Thalam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    您能否确认我们所遵循的步骤是否正确?

    是的、您的步骤正确。  

    请确保以下各项:

    1.使用位于以下位置的 lnk.cmd 文件:“TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j721e-evm-11_00_00_06\DSPLIB\cmake\linkers\C7100\lnk.cmd"</s>“

    2.确认您正在为 C7100 构建。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    请给我们一点时间、我们将确认一切正常。

    请从您身边确认。 在此期间、我会把这项工作转至轮候阶段。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、
    尊敬的 Shabary:

    使用“ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-11_00_00_06\DSPLIB\cmakes\linkers\C7100\lnk.cmd"文件“文件进行链接后、我们的问题就解决了。

    非常感谢您的准时支持。

    此致、
    Srinivas Thalam