工具/软件:
是否有办法在 TDA4VM 机器上对 TI Model Zoo 模型进行基准测试? 如果有人可以在 TDA4VM 计算机上为每个模型共享每帧 fps 或每帧次数、这将非常有用。 我查看了 TI Model Zoo 网站、但那里没有规定基准测试。
此致
Vishnu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Christina:
感谢您的宝贵答复。
这些数据无疑简化了我们的工作。
我对以下几个方面的疑虑也没有多大。
1. 用于基准测试的模型是 float32 或 uint8
2. 采用 ResNet 和 MobileNet 后端的固态硬盘的基准价值似乎与我们的直觉背道而驰。 MobileNet 是一种轻量模型、与 ResNet 相比、它预计 MobileNet 与 ResNet 相比具有较高的 FPS 值。 但什么是不遵循这种直觉,而在 PC 上模拟的原因。
3. 在设备上实施时、这些模型的行为方式是否与基准测试中所示的方式相同 ( TDA4VM )
Warms 致问候、
Vishnu
尊敬的 Vishnu:
1.我相信所有这些都是在 int8 中运行的。
2.可能是某些层可能导致这种差异。 我们还优化了 modelzoo 中的 ResNet 模型、以便在 TIDL 上更好地运行。 您是否对特定的 MobileNet 和 ResNet 模型感兴趣?
3.我们的 Model Zoo 模型的 PC 仿真通常与运行的设备相当相似。 这正是我手头的工作、但我可以对您感兴趣的特定型号运行基准测试、以便进一步验证。
此致、
Christina
对于各种型号的已发布 FPS 编号、您可以通过以下链接导航至 Model Selection Tool: https://dev.ti.com/edgeaistudio/
或直接访问: https://dev.ti.com/gallery/view/edgeai/edgeai-modelselection/ver/1.0.0/