This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 TDA4VM 上对 TI Model Zoo 模型进行基准测试

Guru**** 2613325 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560294/tda4vm-benchmarking-of-ti-model-zoo-models-on-tda4vm

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

是否有办法在 TDA4VM 机器上对 TI Model Zoo 模型进行基准测试? 如果有人可以在 TDA4VM 计算机上为每个模型共享每帧 fps 或每帧次数、这将非常有用。 我查看了 TI Model Zoo 网站、但那里没有规定基准测试。

此致

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    我可以分享一些仿真基准测试数字。 您正在寻找哪种类型的模型(分类,检测,序列)?

    如果您需要任何特定的型号、请告诉我型号名称。  

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Christina:

    感谢您的答复。

    我主要需要 Model Zoo 中指定的所有 SSD 型号。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:  

    这位于最后一个 SDK 和仿真时。 这些数字是为了记录基准。  

    如果您希望在电路板上通过一些更可靠的测试来测试某个模型、请告诉我。

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    感谢您的宝贵答复。

    这些数据无疑简化了我们的工作。

    我对以下几个方面的疑虑也没有多大。

    1. 用于基准测试的模型是 float32 或 uint8

    2. 采用 ResNet 和 MobileNet 后端的固态硬盘的基准价值似乎与我们的直觉背道而驰。 MobileNet 是一种轻量模型、与 ResNet 相比、它预计 MobileNet 与 ResNet 相比具有较高的 FPS 值。 但什么是不遵循这种直觉,而在 PC 上模拟的原因。

    3. 在设备上实施时、这些模型的行为方式是否与基准测试中所示的方式相同 ( TDA4VM )

    Warms 致问候、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    1.我相信所有这些都是在 int8 中运行的。

    2.可能是某些层可能导致这种差异。 我们还优化了 modelzoo 中的 ResNet 模型、以便在 TIDL 上更好地运行。 您是否对特定的 MobileNet 和 ResNet 模型感兴趣?  

    3.我们的 Model Zoo 模型的 PC 仿真通常与运行的设备相当相似。 这正是我手头的工作、但我可以对您感兴趣的特定型号运行基准测试、以便进一步验证。

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    我现在越来越清楚了。  

    您能否分享设备 ( TDA4VM ) 上所有 SSD 型号的基准性能测试?  

    这对我的团队会有很大帮助

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    请给我一些时间来完成这些基准测试、尤其是因为有很多车型。 是否有您要查找的特定 SDK? 这些编号来自我们最新的 SDK (11.0.6.0)、但我们即将推出新版本。  

    我可以通过星期五提供最新状态信息。

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    当然、我衷心感谢您的帮助

    我们使用的是 SDK 版本 11.00.06.00

    Warms 致问候、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! 感谢您的验证。

    会让您保持最新。

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    同时、我对您提供的基准数据有两个疑问。

    1.这些值是真正的 FPS ?  还是每帧所需的时间?

    2.如果是每帧所用的时间,那么这些值的单位是什么(秒,毫秒,等等)?

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    很抱歉耽误响应。 我不是进行这项测试的人(这是暑期实习生之一)、因此我无法确认。 它实际上可能是每帧所需的时间、但我们测试的单位通常在毫秒内完成。  

    我将重做您感兴趣的任何测试,并能够为您提供有关的更好的信息。  

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    感谢您的答复。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于各种型号的已发布 FPS 编号、您可以通过以下链接导航至 Model Selection Tool: https://dev.ti.com/edgeaistudio/

    或直接访问: https://dev.ti.com/gallery/view/edgeai/edgeai-modelselection/ver/1.0.0/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    感谢您的答复。 这些文档非常有用、其中包含各种模型的性能分析。

    此致、

    Vishnu