This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:TDA4VL MCU 域中 MCU_MCSPI0 的 DMA 问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552958/processor-sdk-j721s2-question-on-dma-for-mcu_mcspi0-in-mcu-domain-of-tda4vl

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VLSysConfig

工具/软件:

所需的步骤
不同应用 ​SDK 9.2 ​进行开发 ​MCU1_0 内核

问题描述
在 SPI 配置中启用 DMA 后、我们编译并运行 SDK 路径中的示例代码:
ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05/mcusw/mcal_drv/mcal/examples/Spi/mcspi_app
执行时、系统会报告错误:
​***[Error] VINTR alloc failed!!!​(见下图)。

根本原因调查
我们跟踪了误差、发现 startVintr  numVintr 参数都是 ​0 ​(请参阅下图)。

公钥
附件是我们的 SPI 配置。 您可以帮助验证 EVM 上的此问题吗?
谢谢!

此致
Bingxian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../mcu1_5F00_0.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还根据​此主题中建议的更改修改了 Spi_Mcspi .c 文件 ​

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541447/processor-sdk-j721s2-spi-data-mismatch-on-tda4-platform 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经检查了您的配置文件、这些文件看起来是手动更改的、而不是生成的。

    您能否确认这些配置文件是从 EB tresos/DaVinci 生成的?

    您是否在 SPI 以外的其他地方使用 DMA?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Tarun Mukesh

    我们使用 EB 配置工具。 EB 生成的代码不能直接使用;因此、我们手动删除了某些重复的函数。 请参阅下图了解差异:

    由于我们正在执行 SDK 示例代码、因此仅使用 SPI DMA。

    此致
    Bingxian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们使用 EB 配置工具。 EB 生成的代码不能直接使用;因此、我们手动删除了某些重复的函数。 请参见下图了解差异:

    这些更改没有问题。

    我怀疑 79 个 IRQ 编号有问题。 您可以选择 80 和 81 或 81 和 82 吗?

    我们有单元测试用例、其 IRQ 编号为 81 和 82。 除非您不使用 DMA 任何其他内核、否则这样应该可以正常工作。

    此致

    Tarun Mukesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tarun Mukesh  

    设置后 .dmaTxChIntrNum = 80, .dmaRxChIntrNum = 81、测试结果如下:

    当更改为 .dmaTxChIntrNum = 81, .dmaRxChIntrNum = 82时、测试结果如下所示:

    此致
    Bingxian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它在 UDMA_INIT 阶段本身失败。

    您能将 udma_rmcfg.c 文件分享给我吗? 它将位于路径 pdk_j721s2_09_02_00_30/packages/ti/drv/UDMA/j721s2/UDMA_rmcfg.c 中 soc

    您未在任何其他内核主域 R5F、MCU1_1 等中使用 DMA。 ?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tarun Mukesh

    目前、我只在其上运行应用程序 ​MCU1_0 。 我通过执行以下命令编译 MCU1_0 固件:
    make mcspi_app BOARD=j721s2_evm CORE=mcu1_0 OS=linux -j16
    在目录中 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05/mcusw/build、然后通过 SD 卡将其部署。 ​因此、只有 MCU1_0 使用 DMA。 ​

    请求的 udma_rmcfg.c 文件将根据您的请求附加。
    e2e.ti.com/.../udma_5F00_rmcfg.txt

    此致
    Bingxian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我 在启用 DMA 的情况下在默认 SDK 9.2 上运行默认示例。

    在 SPI_dma、c 文件中添加了一个打印内容、用于了解 81 和 82 中 DMA 初始化成功。请查看以下补丁。

    e2e.ti.com/.../0001_2D00_Test_5F00_spi_5F00_DMA.patch

    驱动程序或 UDMA 没有问题。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“517674" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552958/processor-sdk-j721s2-question-on-dma-for-mcu_mcspi0-in-mcu-domain-of-tda4vl/5976961]e2e.ti.com/.../processor-sdk-j721s2-spi-data-mismatch-on-tda4-platform  

    我请您将默认 SDK 保留为 9.2 而不进行更改、并进行一次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Tarun Mukesh

    我已经根据您提供的补丁更新了我的配置。 但是、在运行时、我遇到了意外行为和 ​未收到所需的打印输出 。 附加的文件包含我为实现您的补丁而修改的代码。 请验证 IF ​这些修改与您的配置保持一致 ​?

    此外、该 Spi_Mcspi.c 文件已被删除 ​恢复为默认状态

    e2e.ti.com/.../mcu1_5F00_0.zip

    此致
    Bingxian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    mcu1_0.tar.gz
    [quote userid=“517674" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552958/processor-sdk-j721s2-question-on-dma-for-mcu_mcspi0-in-mcu-domain-of-tda4vl ​公钥
    附件是我们的 SPI 配置。 您可以帮助验证 EVM 上的此问题吗?
    谢谢!

    我已经测试了在 TI EVM 上共享的初始配置。 我 能够成功通过 UDMA_INIT。

    您的配置在我的最后没有可重现的错误。  我强烈认为这与 SPI 配置无关。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“517674" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552958/processor-sdk-j721s2-question-on-dma-for-mcu_mcspi0-in-mcu-domain-of-tda4vl/5977459

    我已经根据您提供的补丁更新了我的配置。 但是、在运行时、我遇到了意外行为和 ​未收到所需的打印输出 。 附加的文件包含我为实现您的补丁而修改的代码。 请验证 IF ​这些修改与您的配置保持一致 ​?

    此外、该 Spi_Mcspi.c 文件已被删除 ​恢复为默认状态

    [/报价]

    您的文件无法打开。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Tarun Mukesh

    我下载了的新副本 ​SDK 9.2 ​下载并在 EVM 上验证它。 以下是我的意见:

    1. 未修改的 SDK 测试

      • 使用了 ​原始 SDK ​(无需修改代码)
      •  make mcspi_app BOARD=j721s2_evm CORE=mcu1_0 OS=linux -j16 在目录中执行  ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-09_02_00_05/mcusw/build
      • 将生成的复制 mcspi_app_mcu1_0_release.appimage 到 SD 卡中进行执行
      • 观察到的控制台输出
    2. 配置补丁测试

      • 用替换配置文件后 ​您提供的版本
      • 控制台输出保持不变 ​完全相同 ​未修改的 SDK 测试

    关键问题

    • 可能是 ​SD 卡引导方法 ​有何影响?
    • 附件是我们的应用程序映像。 您能否验证它是否在您的环境中成功引导?

    e2e.ti.com/.../0743.mcspi_5F00_app_5F00_mcu1_5F00_0_5F00_release.rar

    此致
    Bingxian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于印度的公共假日、所有回复将延迟至下周。

    此致  

    Tarun Mukesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    之前、我已经使用 CCS 进行了测试、这可能是我没有看到问题的原因。

    从适用于 SPI + DMA 的 SDK 9.2 到适用于所有数据和错误组合的 SDK 11.0、驱动程序发生了重大变化。 我请求您使用 SDK 11.0 驱动程序并使用它以避免出现问题。

    即使您想继续使用 SDK 9.2、也可以只需将 SPI 驱动程序反向移植。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Tarun Mukesh

    我将使用tifs.bintiboot3.bin中的和的组合 ​SDK 11.0 、以及 ​SDK 9.2 中的 SPI 应用程序代码 。 使用此设置时、SPI 示例代码成功运行。

    但是、由于我们的项目时间紧迫、我们没有足够的资源将整个 SDK 完全迁移到版本 11.0 并进行验证。

    请您帮忙确认一下 ​SDK 11.0 的 SBL 中有哪些具体变化 ​可能使 SPI 能够正常运行? 如果我们能确定这些修改、我计划执行 ​仅将相关的代码更改移植到 SDK 9.2 环境 ​进行验证。

    感谢您的支持!

    此致
    Bingxian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    作为引导加载程序、SBL 正确加载了应用程序、这是正常的。

    但如果它使用的是 SDK 11.0、而不是在 SDK 9.2 上工作、则差异主要是主板配置文件。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/10_01_00_04/exports/docs/pdk_j784s4_10_01_00_25/docs/userguide/j784s4/faq/faq_common.html#boardcfg-rm

    这涉及 sciclient 文件中的更改。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Tarun Mukesh

    文档中提到了路径 path/to/generated/j784s4/sciclient/defaultBoardcfg/rm/c/file。 ​该 PDK 下的哪个特定路径应该替换为? ​
    此外、由于我们使用的是 ​J721S2 芯片 、 ​相同的脚本参数是否适用? ​

    我们的​ SOP(生产开始)截止日期是 10 月中旬
    我们希望​在不升级 SDK 的情况下解决此问题。 谢谢!

    此致
    Bingxian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bingxian:

     请在 pdk_j721s2_09_02_00_30/packages/ti/board/j721s2_evm/board_clock.c 中更新以下代码 src

    uint32_t gBoardClkModuleMainIDGroup2[]={
      TISCI_DEV_AT0、
      TISCI_dev_CPSW1、
      TISIC_DEV_CPT2_aggr1、
      TISCI_DEV_CPT2_AGGR5、
      TISCI_DEV_CPT2_AGGR2、
      TISCI_DEV_CPT2_AGGR4、
      TISCI_DEV_CPT2_AGGR3、
      TISCI_DEV_CPT2_aggr0、
      TISCI_CSI_RX_IF0
      TISCI_CSI_RX_IF1
      TISIC_DEV_CSI_TX_IF_V2_0
      TISCI_CSI_TX_IF_V2_1、
      TISCI_DEV_STM0、
      TISCI_DEV_DCC0、
      TISCI_DEV_DCC1、
      TISIC_DEV_DCC2、
      TISCI_DEV_DCC3、
      TISIC_DEV_DCC4、
      TISCI_DEV_DCC5、
      TISCI_DEV_DCC6、
      TISCI_DEV_DCC7、
      TISCI_DEV_DCC8、
      TISCI_DY_DCC9、    
      TISCI_DEV_TIMER0、
      TISCI_DEV_Timer1、
      TISCI_DEV_TIMER2、
      TISCI_DEV_TIMER3、
      TISCI_DEV_TIMER4、
      TISCI_DEV_TIMER5、
      TISCI_DEV_TIMER6、
      TISCI_DEV_TIMER7、
      TISCI_DEV_TIMER8、
      TISCI_DEV_TIMER9、
      TISCI_DEV_TIMER10、
      TISCI_DEV_TIMER11、
      TISCI_DEV_TIMER12、
      TISCI_DEV_TIMER13、
      TISCI_DEV_TIMER14、
      TISCI_DEV_TIMER15、
      TISCI_DEV_TIMER16、
      TISCI_DEV_TIMER17、
      TISCI_DEV_TIMER18、
      TISCI_DEV_TIMER19、
      TISCI_DEV_ESM0、
      TISCI_DEV_ELM0
      TISIC_DEV_GPIO0、
      TISCI_GPIO2、
      TISIC_DEV_GPIO6、
      TISCI_DEV_MCAN0、
      TISCI_DEV_MCAN1、
      TISCI_DEV_MCAN2、
      TISCI_DEV_MCAN3、
      TISCI_DEV_MCAN4、
      TISCI_DEV_MCAN5、
      TISCI_DEV_MCAN6、
      TISCI_DEV_MCAN7、
      TISCI_DEV_MCAN8、
      TISIC_DEV_MCAN9、
      TISCI_DEV_MCAN10、
      TISCI_DEV_MCAN11、
      TISIC_DEV_MCAN12、
      TISCI_DEV_MCAN13、
      TISCI_DEV_MCAN14、
      TISCI_DEV_MCAN15、
      TISCI_DEV_MCAN16、
      TISCI_DEV_MCAN17、
      TISCI_dev_McASP0、
      TISCI_DEV_MASP1、
      TISCI_DEV_MCASP2、
      TISCI_DEV_MCASP3
      TISCI_DEV_MCASP4、
      TISCI_DEV_I2C0、
      TISCI_I2C1、
      TISIC_DEV_I2C2、
      TISCI_dev_I2C3、
      TISCI_DEV_I2C4、
      TISCI_DEV_I2C5、
      TISCI_DEV_I2C6、
      TISCI_DEV_PCIE1、
      TISCI_UART0、
      TISIC_DEV_UART1、
      TISCI_DEV_UART2、
      TISCI_DEV_UART3、
      TISCI_DEV_UART4、
      TISCI_DEV_UART5、
      TISCI_DEV_UART6、
      TISCI_DEV_UART7、
      TISIC_DEV_UART9、
      TISCI_USB0、
      TISCI_DEV_SERDES_10G0、
      TISIC_DEV_GPMC0、
      TISCI_DEV_LED0、
      TISIC_DEV_DPHY_RX0、
      TISIC_DEV_DPHY_RX1、
      TISCI_DEV_DSS_DSI0、
      TISCI_DEV_DSS_DSI1、
      TISCI_DEV_DSS_EDP0、
      TISCI_DEV_DSS0、
      TISIC_DEV_DPHY_TX0、
      TISIC_DEV_DPHY_TX1、
      TISIC_DEV_MCSPI0、
      TISIC_DEV_MCSPI1、
      TISCI_DEV_MCSPI2、
      TISCI_DEV_MCSPI3
      TISCI_DEV_MCSPI4、
      TISCI_DEV_MCSPI5、
      TISCI_DEV_MCSPI6、
      TISCI_DEV_MCSPI7
    };

     然后重新组装电路板。 谢谢。

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、主域 SPI 通道在 SDK 9.2 中关闭、在 SDK 11.0 中打开。

    您由于主域 SPI 通道的关闭状态而收到中止异常。

    如上所述更改 board_clock.c 文件并正常工作。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外一个请求是、如果您开始生产、则请使用最新的 SPI 驱动程序 SDK 11.0。从 SDK 9.2 到 SDK 11.0、支持 DMA 的 SPI 驱动程序修复了大量错误。 将 SDK 11.0 的 SPI 驱动程序反向端口转换为 SDK 9.2 并使用它。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linjun

     board_clock.c 根据需要修改中的代码后、应用程序将成功引导。
    但是、当我启用与 DMA 相关的配置参数(通过应用 Tarun Mukesh 发送的补丁)时、会发生以下错误。 ​

    此致
    Bingxian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Tarun Mukesh

    正如我告诉 Linjun 的, ​应用时钟修改后、应用程序将成功引导
    但是、启用 DMA 时仍然会发生运行时错误 ​(使用您提供的补丁)。
    这个问题仍未解决。 如何在 SDK 9.2 上启用 SPI DMA? ​

    此致
    Bingxian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您仍然使用 SDK 11.0 的 tiboot3.bin 和 tifs.bin 以及带有 DMA 的 SDK 9.2 应用程序、该怎么办?

    我认为上述办法应该起作用。 SPI 或 UDMA 未出现问题、但配置更严重。

    如果您正在开始生产、还请使用最新的 SPI 驱动程序 SDK 11.0、该版本修复了从 SDK 9.2 到 SDK 11.0 的带 DMA 的 SPI 驱动程序中存在很多错误。 将 SDK 11.0 的 SPI 驱动程序反向端口转换为 SDK 9.2 并使用它。

    此致

    Tarun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Tarun  

    在 EVM 平台上、使用 SDK 9.2 tifs、 tiboot3和 SPI 应用程序、我们确认 DMA 可以启用并正常工作。
    但是、在我们的自定义硬件平台上、启用 DMA 会失败、并且屏幕截图中显示了错误。 ​


    在芯片级别、我们的硬件平台使用的是 TDA4VL 21 H5AALZQ1 芯片。 此外、我们还编程了安全启动密钥。 这是否会影响 DMA 的激活? ​

    此致
    Bingxian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid=“517674" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552958/processor-sdk-j721s2-question-on-dma-for-mcu_mcspi0-in-mcu-domain-of-tda4vl/5982926 在芯片级别、我们的硬件平台使用的是 TDA4VL 21 H5AALZQ1 芯片。 此外、我们还编程了安全启动密钥。 这是否会影响 DMA 的激活? ​[/报价]

    可能不是这样。

    我怀疑这个问题可能出现在您的定制电路板配置文件中。 使用 syscfg 时、您应该已经根据定制电路板修改了配置文件

    您可以比较定制电路板的电路板配置文件与默认 EVM。尤其是 sciclient_defaultBoardcfg_rm.c 文件。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在更新配置文件后遵循常见问题解答

     【常见问题解答】TDA4VM:SysConfig 工具的工作流程和资源分配构建流程? 

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bingxian,

      我在此处上传 hs 图像。 请帮助您确定哪个文件会影响结果。 我会帮助进行检查。  谢谢。

      /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/spi_5F00_dma_5F00_hs.tar.xz

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tarun

    我正在使用 SDK 9.2 的默认代码、并且没有修改 PDK 代码。 是否仍需要重新配置?

    此致
    Bingxian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您说的是、从 TI EVM 到定制电路板的资源配置没有变化。 如果您使用的是相同的、则无需重新配置。

     Linjun Meng 您已共享上述 hs 文件、您是否已在 TI EVM 上与 hs se soc 进行了测试? 我可以知道结果吗?

    此致

    Tarun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在我的 HS-SE 板上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bingxian:

    然后、您必须告诉我们 Linjun 提供的文件与您的定制板级配置文件之间的差异。 如果所有文件相同、则 UDMA 不会显示分配问题。

    此致

    Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tarun、

      我今天就为客户提供现场支持。  在这里分享一些结果、

      在密钥编程之前、应用程序在 SDK 9.2 版本上运行。

      密钥编程完成后、  由于 Bingxian 共享了日志、应用程序无法正常工作。

      然后我将 tiboot3.bin 和 tifs 升级到 SDK 11.0 版本、它可以正常工作!

      至于  我上台的已编程 soc。 我们可以在 EVM 上的 SDK9.2 上进行进一步调试。 任何建议。  请提供给我们。 谢谢。

    此致、

    Linjun

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linjun

    我将此 E2E 论坛转发给 Diwakar、他将在密钥编程后进一步帮助您了解发生的变化。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 SDK 10.1 上的一些更改修复了此错误。 也就是说、更改了 SDK 10.0 上的 tiboot3.bin、它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linjun:

    好极了Slight smile

    您能指出这些变化以供将来参考吗?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、

      我刚在 sdk10 上构建 tiboot3.bin。 不管用。

      我 在 SDK10.0 和 10.1 之间比较了 sbl_mmcsd_img_combined_mcu1_0_release.xer5f.map。 发现符号 Sciclient_boardCfg、Sciclient_boardCfgSec 、 SBL_SciclientBoardCfgRm、SBL_SciclientBoardCfgPm 均已删除。 有什么意见吗?

       

    此致、

    Linjun

       

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linjun:

    您能否帮助在故障 SDK 的 HS-SE 和 FS 定制电路板上共享 TIFS 布线以及 R5 日志? 还共享工作案例 TIFS 跟踪。

    我们希望对两者进行比较、看看是否有任何差异。

    要启用跟踪、您可以遵循以下常见问题解答:

    e2e.ti.com/.../faq-system-firmware-calls-have-failed-or-crashed-what-do-i-do

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 SDK 9.2 上的 tifs 登录失败。  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/longhorn_5F00_tifs_5F00_9.2.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linjun:

    您能分享通过的日志吗?

    您能否帮助共享故障上的 HS-TIFS 跟踪和 HS-SE 定制电路板上的 FS 跟踪以及 R5 日志? 同时共享工作案例 TIFS 跟踪。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/longhorn_5F00_tifs_5F00_hsfs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linjun:

    我没有在 TIFS 中看到任何异常行为。 在失败的情况下、之后没有日志  


    0x4EC1002D:资源管理:RESASG_firewall_CFG(RM 资源分配防火墙配置):资源索引:45
    0x4ECD1802:资源管理:RESASG_firewall_CFG(RM 资源分配防火墙配置):防火墙 ID:6146
    0x4ECE002D:资源管理:RESASG_FIRLDRE_CFG(RM 资源分配防火墙配置):防火墙通道:45

    我们是否曾尝试连接 JTAG 并逐步从应用的角度来看它到底失败了?

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、

      这里有几点、

      1 此问题可能 出现在 SDK9.2 上的 TI TDA4VE HS-SE 板上。  这个问题似乎发生在 sbl&tifs 之间。 我想 AE 或 SW 团队应该接管 此工单。  

      2 我尝试在 SDK 上启用 JTAG ,但 失败了。

      3 关于 SOP 在 9 月。没有计划更新客户的 SDK。

      谢谢。

    此致、

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linjun、

     1 此问题可能 代表在 SDK9.2 的 TI TDA4VE HS-SE 板上。  这个问题似乎发生在 sbl&tifs 之间。 我想 AE 或 SW 团队应该接管 此工单。  [/报价]

    我想知道您在 TI TDA4VE HS-SE 板上的确切含义吗?  

    之前、您已经与 DMA 和 HS-SE 共享了一些文件、并提到它们可以处理、如下所示。

    它适用于我的 HS-SE 板。

    此致

    Tarun Mukesh

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tarun、

      1 我们有 TDAEVL 插座板、您可以将虚拟密钥编程 FS 到 TDA4VL HS-SE 芯片。

       2 它适用于我的 SDK 11.0 版本 HS-SE 板。  但在 SDK 9.2 或 10.0 版本上不起作用。 该应用程序是在 sdk9.2 上构建的  

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linjun、

    我有 HS-SE 板在我的端,我运行你在 HS-SE 板上共享的相同文件.它工作正常

    SBL Revision: 01.00.10.01 (Aug 19 2025 - 14:00:02)
    TIFS  ver: 9.2.4--v09.02.04 (Kool Koala)
    SPI_APP: Building Interrupt List !!!
    SPI_APP: Variant - Post Build being used !!!
    SPI_APP: Interrupt List Completed !!!
    SPI_APP: Sample Application - STARTS !!!
     
    SPI MCAL Version Info
    ---------------------
    Vendor ID           : 44
    Module ID           : 83
    SW Major Version    : 9
    SW Minor Version    : 0
    SW Patch Version    : 1
     
    SPI_APP: CH 1: JOBS 1: SEQ 1: Max HWUNIT 1: NUM OF WORDS 10000:!!!
    SPI_APP: SPI Async transmit in progress!!
    SPI_APP: SPI Hwunit 0 configuration Register Readback values  
    SPI_APP: MCSPI_HL_REV                   : 0x40301a0b
    SPI_APP: MCSPI_HL_HWINFO                : 0x9
    SPI_APP: MCSPI_HL_SYSCONFIG             : 0x4
    SPI_APP: MCSPI_REVISION                         : 0x2b
    SPI_APP: MCSPI_SYSSTATUS                : 0x1
    SPI_APP: MCSPI_SYST                     : 0x0
    SPI_APP: MCSPI_MODULCTRL                : 0x1
    SPI_APP: MCSPI_SYSCONFIG                : 0x308
    SPI_APP: MCSPI_CH0CONF                  : 0x20050f80
    SPI_APP: MCSPI_CH1CONF                  : 0x60000
    SPI_APP: MCSPI_CH2CONF                  : 0x60000
    SPI_APP: MCSPI_CH3CONF                  : 0x60000
    SPI_APP: MCSPI_IRQENABLE                : 0x0
    SPI_APP: SPI Stack Usage: 2948 bytes
    SPI_APP: All tests have passed!!!
    

    您能否更清楚地说明?

    我用一些额外的打印更改了我的应用程序,然后它在 SDK 9.2 上也可以正常工作

    SBL Revision: 01.00.10.01 (Aug 19 2025 - 14:00:02)
    TIFS  ver: 9.2.4--v09.02.04 (Kool Koala)
    status= 1
    status= 1
    SPI_APP: Building Interrupt List !!!
    SPI_APP: Variant - Post Build being used !!!
    SPI_APP: Interrupt List Completed !!!
    SPI_APP: Sample Application - STARTS !!!
     
    SPI MCAL Version Info
    ---------------------
    Vendor ID           : 44
    Module ID           : 83
    SW Major Version    : 9
    SW Minor Version    : 0
    SW Patch Version    : 1
     
    SPI_APP: CH 1: JOBS 1: SEQ 1: Max HWUNIT 1: NUM OF WORDS 10000:!!!
    SPI_APP: SPI Async transmit in progress!!
    SPI_APP: SPI Hwunit 0 configuration Register Readback values  
    SPI_APP: MCSPI_HL_REV                   : 0x40301a0b
    SPI_APP: MCSPI_HL_HWINFO                : 0x9
    SPI_APP: MCSPI_HL_SYSCONFIG             : 0x4
    SPI_APP: MCSPI_REVISION                         : 0x2b
    SPI_APP: MCSPI_SYSSTATUS                : 0x1
    SPI_APP: MCSPI_SYST                     : 0x0
    SPI_APP: MCSPI_MODULCTRL                : 0x1
    SPI_APP: MCSPI_SYSCONFIG                : 0x308                              +-----------------------------+
    SPI_APP: MCSPI_CH0CONF                  : 0x20050f80                         |                             |
    SPI_APP: MCSPI_CH1CONF                  : 0x60000                            |  Cannot open /dev/ttyUSB1!  |
    SPI_APP: MCSPI_CH2CONF                  : 0x60000                            |                             |
    SPI_APP: MCSPI_CH3CONF                  : 0x60000                            +-----------------------------+
    SPI_APP: MCSPI_IRQENABLE                : 0x0
    SPI_APP: SPI Stack Usage: 2924 bytes
    SPI_APP: All tests have passed!!!
    

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、

      SBL 为 10.1 版本。 您可以看到“SBL 修订版本:01.00.10.01 (2025 年 8 月 19 日 — 14:00:02)“

    此致、

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linjun、

    SBL 版本没有说明 SDK 版本。

    [引述 userid=“517674" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552958/processor-sdk-j721s2-question-on-dma-for-mcu_mcspi0-in-mcu-domain-of-tda4vl/5977459

    此外、该 Spi_Mcspi.c 文件已被删除 ​恢复为默认状态

    [/报价]

    即使对于客户、它也会显示 SBL 修订版本为  01.00.10.01。  

    如果 SBL 版本为 10.1、则不会加载 TIFS 9.2 版本、这将导致错误。

    [报价 userid=“485706" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1552958/processor-sdk-j721s2-question-on-dma-for-mcu_mcspi0-in-mcu-domain-of-tda4vl/5983345 ]  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/spi_5F00_dma_5F00_hs.tar.xz

    我正在使用您的共享文件,我没有修改 SBL 映像或 tifs ..

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、

      您能否用 SDK 9.2 tiboot3 tifs 和 app 进行测试?   正如我说过的,我测试了 GP , FS 和 HS-SE 的 SDK 9.2 版本,只有 HS-SE 不工作。 然后更改 tiboot3。 tifs 到 10.1 verion、它可以正常工作。

    Linjun