This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:PCIe 的外部时钟源问题

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67A, LMK3H0102, J722SXH01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565204/j722sxh01evm-question-for-extenal-clock-source-of-pcie

器件型号:J722SXH01EVM
主题中讨论的其他器件:AM67ALMK3H0102

工具/软件:

您好、

客户将尝试为 PCIe 使用外部基准时钟源(AM67A 的“SERDESx_REFCLKx_P/N “引脚)。
他们将参考 EVM 原理图了解建议的电路。 您未在最新 EVM (PROC170E3B) 上实施外部时钟 (LMK3H102)、但我们知道您已在之前的 EVM 上实施了该时钟器件(现在我们称为“PROC170E1")“)。

查看之前的 EVM 原理图时、您已经在时钟线上实现了 33 Ω 串联电阻器 (R40、R39)。


他们将计划在其定制电路板上使用与 EVM 相同的器件 (LMK3H102)。
(时钟源的输出设置将为“LP-HCSL"。“。 可能与 EVM 相同。)
我有以下问题。

*我们是否需要在参考时钟线路上实现“33 欧姆“串联电阻?
(我认为这些电阻用于阻尼电阻,但如果可能,请说明这些电阻的作用以及您如何确定阻尼电阻的值。)

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REFCLK 输入可以接受 HCSL 驱动器、因此下面显示了 LMK3H0102 的建议配置(来自 LMK 数据表)。

    我认为 所示的 J722SXH01EVM 时钟电路并未经过测试、因为该 SERDES 正在为 REFCLK 使用内部时钟生成。  EVM 提供了多个不同的配置/组装选项、我认为所选的组装值不正确。  对于 HCSL 源、33 Ω 电阻器应为 0 Ω。