This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM:使用文档中的安装步骤安装 edgeai-tidl-tools 时出错

Guru**** 2602355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1564864/tda4vm-tda4vm-getting-error-while-installing-edgeai-tidl-tools-by-using-installation-steps-from-documentation

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、

我想请求您的全力支持、以便在我的 PC 上完成 edgeai-tidl-tools 的安装。 我从以下链接https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools“查看自述文件部分来进行安装。 我到目前为止所执行的步骤如下所示==>

1.我已经为这个任务创建了一个 python 虚拟环境。 所有后续操作仅在激活此环境后执行。

 2. sudo apt-get install libyaml-cpp-dev libglib2.0-dev

 3. Git 克隆 github.com/.../edgeai-tidl-tools.git
  CD edgeai-tidl-tools
  Git 结账 11_00_06_00
  导出 SOC=am68pa
  资料来源:setup.sh

执行“ source ./supet.sh“==>时遇到以下错误

    正在收集 github.com/.../tidl.zip (从-r ./ requirements_pc.txt(第 16 行)) 错误:获取时 HTTP 错误 403       https://github.com/TexasInstruments/edgeai-caffe2onnx/archive/refs/heads/tidl.zip  错误:无法安装要求 github.com/.../tidl.zip (从-r ./ requirements_pc.txt(第 16 行))、因为 HTTP 错误 403 客户端错误:禁止   URL:codeload.github.com/.../tidl for URL https://github.com/TexasInstruments/edgeai-caffe2onnx/archive/refs/heads/tidl.zip

 尽管显示了错误、但“source ./supetup.sh“ 执行成功。 所以我尝试执行后续步骤==>


4. mkdir build && cd build
  cmake ../examples && make -J2 && CD ..
  源/scripts/run_python_examples.sh
  python3 /scripts/gen_test_report.py

执行上述命令==>时遇到以下错误


“CMakeLists.txt:1 时的 CMake 错误 (cmake_minimum_required):
与 CMake < 3.5 的兼容性已从 CMake 中删除。

更新 version 参数 数据值。 或者、使用 ... 语法
告知 CMake 工程至少需要该工程 但已更新
使用引入的策略 或更早版本。

或者、添加-DCMAKE_POLICY_VERSION_MINIMURE=3.5 来尝试仍然配置。


--配置不完整,出现错误!
bash:/scripts/run_python_examples.sh:没有此类文件或目录
/usr/local/bin/python3.10:无法打开文件'/u/ADAS_project/FCW-TDA4VM/edgeai-tidl-tools/build/./scripts/gen_test_report.py ':[errno 2] No such file or directory“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是否尝试使用 Docker 设置? 有关如何遵循的更多信息、请参阅以下链接: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/advanced_setup.md#docker-based-setup-for-x86_pc

    您似乎需要设置代理和 repo_location 设置。 如果您仍有问题、请告诉我。

    如果行为持续存在、您是否还能共享完整的日志?

    此致、

    Christina Kuruvilla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    以前我还没有使用 edgeai-tidl 工具的 Docker。 所以我删除了所有现有的 edgeai-tidl-tools 内容,并使用您在上面的答复中给出的 Docker 安装链接开始新的。  我已成功执行这些步骤、直至安装 Docker。 我也验证了安装。 但映像构建步骤失败。 我收到以下错误==>

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个版本的 Ubuntu? 您是否有可能需要使用的自己的代理设置?  

    如果您可以尝试在其他版本(例如 10.1.4.0)上执行此操作、这对于查看行为是否一致也很有用。  

    我在我这边重建了 11.00.06.00、构建时没有出现问题、但我仍然怀疑这是代理设置问题。

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    感谢您的答复。

    我使用的是 Ubuntu 22.04.5 LTS。 我没有自己的代理设置。 但我们只有一个 ZScaler 来保护路由。  

    在提示这些错误进行聊天的同时、据称 artifactory.itg.ti.com/docker-public/library/是 TI 的内部 URL、我们无法从 TI 网络外部访问此 URL。 我至少应该 使用 TI 的 VPN 来访问 URL。 您能否在不使用 TI 网络的情况下向您这边核实?

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:  

    我已尝试 在导出带有空的 repo_location 和代理变量后执行 build_docker.sh、如下所示==>

    export repo_location =

    导出代理=  

    源/script/docker/build_docker.sh

    这不会导致错误、并且执行成功。 我已经尝试了其余的所有命令,他们也成功执行。

    我想知道在没有将值传递到 repo_location 和 proxy 的情况下执行 build_docker.sh 是否会导致将来出现问题?

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    是的、您(和 ChatGPT)是正确的。 我本来应该在以前的信息中更加清楚。 TI 代理和存储库只是需要在内部设置的示例。 如果最后没有代理或存储库设置、那么就像设置空变量一样设置它们是正确的方法  

     完成 Docker 设置和 setup.sh 后、您不需要这些变量来执行任何其他操作。  

    很高兴所有设置都能正常工作! 由于您可以完成 edgeai-tidl-tools 的设置、因此我将继续、关闭该主题。 如果在运行模型后您有任何其他问题、请打开新主题。  

    此致、

    Christina