This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:禁用以太网自动协商的配置(强制设置为 100Mb/s)

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566560/sk-am62p-lp-strap-to-disable-auto-negotiation-of-ethernet-forced-set-to-100mb-s

器件型号:SK-AM62P-LP
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

亲爱的香榭丽舍大街、

客户尝试在 AM62P SK EVM 中禁用以太网的自动协商功能、并尝试将其设置为 100Mb/s

当他们检查 AM62P SK EVM 的硬件原理图时、发现在 R373/374 下方是 DP83867 的自举 (RGMII1)

但是、他们无法在 GERBER_PDF 文件中找到这些寄存器 (R373、R374)、并且只能在红色矩形中找到 R331、R332 的 DP83867 (RGMII2)。

因此、他们假设 R373 和 R374 位于蓝色矩形的下方。 这是正确的吗?

当他们检查这些蓝色矩形的值时、发现每个为 2.0K 欧姆和 1.76~1.8K 欧姆。

他们对此感到困惑、不确定这些寄存器是否正确、因为根据硬件原理图和 DP83867 的数据表下方、每个寄存器的值应为 5.76K Ω 和 2.49 Ω。

您能否澄清一下这一点、以及他们在哪里可以找到 R373/374 寄存器来在 AM62P SK EVM 中的 DP83867 (RGMII1) 中禁用自动协商?

谢谢、此致、

Si。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sung-Chu IL、

    我做了一项研究、但也无法在 sprr487b/Proc164/1_PROC164E1-1 中识别 R373 和 R374。 我需要一些时间与专家进行内部讨论。

    我希望我明天能给你一个答案。

    谢谢  

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sung-Chu IL、

    我们与 SK-AM62P-LP 设计文件中的 PROC164E1-1_BRD.BRD 文件进行了交叉检查 — sprr487b/Proc164/1_PROC164E1-1/3_BoardFile/Allegro。

    这表明电阻器 R373 和 R374 确实位于屏幕截图上的蓝色矩形内。

    查看以下 PCB 查看器屏幕截图、其中显示了 R373、R374 位置:

    可以说、两个电阻器 R373 和 R374 属于的区域、由客户蓝色矩形突出显示:

    我希望这能帮助客户找到 R373 和 R374 职位。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov