This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】AM62P/AM62P-Q1 定制电路板硬件设计–支持 HS400 的电源连接和电路板布局布线建议

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1527726/faq-am62p-am62p-q1-custom-board-hardware-design-power-supply-connection-and-board-layout-recommendations-to-support-hs400

部件号:AM62P


工具/软件:

尊敬的 TI 外设:

您能否提供有关 AM62P HS400 支持的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:

    另一个建议是 在 0.85V 电压下运行 VDD_CORE 时、从与 VDD_CORE 相同的源获取 VDDR_CORE。 我不会看到从不同的源为 VDDR_CORE 供电的问题、只要这些源确保不存在 允许施加到 VDDR_CORE 的电势大于上电或断电期间施加到 VDD_CORE 的电势+ 0.18V 的工作条件。  我们建议客户在 0.85V 电压下运行 VDD_CORE 时为 VDDR_CORE 和 VDD_CORE 使用相同的源、以消除这一问题。

    支持 HS400 的计划更新:

    VDDA_0P85_DLL_MMC0 和 VDD_MMC0 电源轨分别连接到自己的引脚 1J1 和 1K3、将连接到与相同的网络
    VDDR_CORE 电源轨来自引脚 1C8、1E5 和 1H3。 这一更改会 在封装内整合 VDDR_CORE、VDD_MMC0 和 VDDA_0P85_DLL_MMC0 电源轨、其中三个电源轨将共享引脚 1C8、1E5、1H3、1J1 和 1K3。  我计划为所有五个引脚分配名称“VDDR_CORE “、并更新信号说明以包含全部三个电源轨。

    这种更改会给不使用 MMC0 的任何客户带来问题、他们连接了 VDDA_0P85_DLL_MMC0 和 VDD_MMC0 电源轨
    电压下拉至与 VDD_CORE 相同的源、这是上一个数据表中的说明。 这种 PCB 连接会将 0.75V 和 0.85V 电源短接在一起
    就可以通过我们的新软件包访问我们的新软件包。

    这一变化也会给设计为使用两个 0.85V 电源的系统带来一个问题、而这个由一个 0.85V 电源供电
    VDDA_0P85_DLL_MMC0 和 VDD_MMC0 电源轨、另一个 0.85V 电源为 VDDR_CORE 电源轨供电。
    如果要安装新封装、这种 PCB 连接方式会通过我们的新封装将两个 0.85V 电源短接在一起。

    原理图的建议更改

    建议将 VDDA_0P85_DLL_MMC0 和 VDD_MMC0 电源轨连接到与 VDDR_CORE 连接的同一电源

    布局指南

    常见问题解答正在更新中。  请查看常见问题解答以了解更新信息。

    注意:

    TI.com 上提供了更新后的数据表

    转换时间  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:

    TI.com 上提供了更新后的数据表

    转换时间  

    HS400 支持
    数据表参考:
    1 功能
    第 3 页:见下文
    媒体和数据存储:
    •3 个多媒体卡/安全数字Registered(MMC/SDRegistered/
    SDIO) 接口
    –1 个 8 位 eMMC 接口高达:
    •HS200(用于非 Q1 器件)
    •HS400(Q1 器件)
    –2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
    –符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 标准
    版本 3.0
    VDDA_0P85_DLL_MMC0 (1J1) 和 VDD_MMC0 (1K3) 电源轨命名为  VDDR_CORE、并连接到为 VDDR_CORE 引脚 1C8、1E5 和 1H3 供电的同一电源。  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:

    注意:  

    上图用于了解这些变化。

    VDDA_0P85_DLL_MMC0 (1J1) 和 VDD_MMC0 (1K3) 电源轨命名为  VDDR_CORE、并连接到为 VDDR_CORE 引脚 1C8、1E5 和 1H3 供电的同一电源。  

    此致、

    Sreenivasa.