This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:用于闪存访问时该器件的 OSPI_CLK?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567515/am6442-ospi_clk-for-this-device-when-using-for-flash-access

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件: SK-AM64B

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户要求我与您核实如何 结合 AM6442 通过 OSPI 运行外部闪存;OSPI 时钟的最大时钟速度是多少?


我发现其他一些线程 (fort Linux) 详细说明了它是:
内核 dts 将 OSPI 输入时钟设置为 166MHz、最大输出时钟设置为 40MHz。 因此分频器应该为/6、这会产生输出时钟为 27.6MHz。 Divider /4 会使输出时钟变为 41.5MHz、超过最大 40MHz 设置。“

来源: AM6442:用于 OSPI 驱动器的 Linux u-boot 和内核时钟配置 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
我找到了另一个来源是 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1096598/am6442-ospi_ecc-interrupts...
这详细说明了控制 OSPI_CLK 速度的方法-   

如您所知、我们尝试在 AM644 EVM 上运行 oSPI 闪存、但没有成功。 因此、我们无法在 EVM 上对其进行测量。 您可以帮助检查测试可在 EVM 上工作的 oSPI 闪存的最大时钟频率吗?

这在速度方面似乎与 TRM(6.10.5.14.1 OSPI0 PHY 模式)不同?

此外、您还能帮助检查与 EVM 上的 oSPI 闪存进行通信时的设置和保持时间吗?

顺便提一下、打算在此器件上使用的最终操作系统是 Green Hills 操作系统、但目前正在 Linux 上进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max Luc Balen、  

    您可能需要检查 OSPI Tap 模式允许的最大输入频率和 OSPI_CLK 输出时钟频率的以下线程:

    AM6442 SDR TAP 模式频率

    关于 Linux 上下文:

    我找到了一些其他线程 (fort linux) 详细说明如下:
    内核 dts 将 OSPI 输入时钟设置为 166MHz、最大输出时钟设置为 40MHz。 因此分频器应该为/6、这会产生输出时钟为 27.6MHz。 Divider /4 会使输出时钟成为 41.5MHz、超过最大 40MHz 设置。“

    我不是 Linux 专家、不知道在 Linux DTS 中将最大 OSPI 输入频率限制为 166MHz、将 OSPI CLK 最大值限制为 40MHz 背后的理由是什么。 据我所知、在 OSPI SDR Tap 模式下、支持的最大 OSPI_CLK 频率为 50MHz (OSPI 输入参考 时钟= 200MHz)。 我可能需要将您的问题提交给 Linux 软件团队有关此限制的问题。  

    在速度是多少方面、这似乎与 TRM(6.10.5.14.1 OSPI0 PHY 模式)不同?

    在适用于 OSPI 读取操作的 OSPI PHY 模式下、旁路掉时钟分频器、输出 OSPI 时钟等于输入基准时钟。 这就是为什么 AM64x 数据表部分中记录的 OSPI_CLK 时钟周期时间值比 Tap 模式的值小几倍。  

    关于 OSPI PHY 模式操作、下面的 AM243x(据我所知,AM64x OSPI 应该类似)线程可能有助于解释有关支持的最大频率的说明:  

    AM243x OSPI PHY 模式频率

    我使用 mcu_plus_sdk_ AM64x_11_00_00_15 在我们的 SK-AM64B 板上使用示波器进行了一些测量 、并运行裸机示例:examples\drivers\ospi\ospi_flash_dma\am64x-sk\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang:

    1. 166.666MHz  输入端的 OSPI、参考 时钟、 DIV=4、处于 SDR Tap 模式(PHY 模式禁用,)。 OSPI_CLK 频率。 测量值~41.66MHz。  

    2. 200MHz 输入端的 OSPI、参考 时钟、DIV=4、 在 SDR Tap 模式下。  OSPI_CLK 频率。 测量值~50.124MHz。

     

    3. 200MHz 输入端的 OSPI、参考 时钟、启用了 PHY 模式。 OSPI_CLK 频率。 测量值= 200.4MHz。

    (由于示波器,探头和其他硬件限制,信号看起来像正弦波)

     

    4. 166.666MHz 输入端的 OSPI、参考 时钟、启用了 PHY 模式。 OSPI_CLK 频率。 测量值= 166.9MHz

    (示波器硬件限制)

    在 OSPI 从读取模式切换到写入模式时、可以清楚地观察到从 PHY 模式切换回 Tap 模式的情况

    5.  考虑到时钟和数据信号 (dq4) 转换在 1/2*Vdd = 0.9V 电平下发生,我测量了建立时间和保持时间@200MHz SDR Tap 模式。

     测得的建立时间= 6.85ns。

    测得的保持时间= 5.55ns。

    请告诉我、这是否澄清了您的非 Linux 相关问题?

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov