This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:gpio_device_config 的使用方式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567507/sk-tda4vm-gpio_device_config-usage

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具/软件:

我在 J721e 的 10_01 RTOS SDK 中、所以这适用于许多器件、但我在 TDA4VM 电路板上进行了一些测试。

这是一个有关 在中使用 GPIO_DEVICE_CONFIG 的问题 MAIN_LED_BLINK 示例。

它使用参数 (PORT、PIN) 定义宏;此外、它还在其上方将 GPIO_MAX_NUM_PORTS 定义为 (2U)。 我是否假设这里的两个端口应该是 WKUP 域和 MAIN 域? MCU 域是如何实现的?

如果我想在演示中再添加几个 GPIO、请考虑这种情况。  当我定义引脚配置时、我会使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    如果要在 RTOS 上进行开发、建议在 J721E EVM 板上购买和开发。

    SK-TDA4VM 不完全支持 RTOS SDK。 为 J721E EVM 板而不是 SK 板创建了 RTOS SDK。  一些只需要计算的演示(例如,一些仅使用不使用任何外设的 TIDL/C7x 演示)可能可行、但不支持任何依赖于电路板的演示(例如 GPIO 示例)。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白这一点。 我有一个 J721E EVM 板、我尝试使用 GPIO 进行开发、但在尝试使输入 GPIO 正常工作时失败了。 我切换到 TVALVM  是因为我可以让 GPIO 正常工作、尽管一次只有两个 GPIO。 我正在努力从一个工作示例到我想要的内容、尝试了解 SDK 是如何组合在一起的。

    原谅我的错误,但你推荐另一个产品的回答是根本没有帮助,在这种情况下,没有解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    只需设定支持/不支持的内容的期望值即可。 尝试的不是 SK-TDA4VM 板的开箱即用演示、因此、请预计会遇到一些困难。  

    在任何情况下、您都可以尝试参考以下两个常见问题解答:

    如果有用、请告诉我。

    此致、

    Takuma