主题中讨论的其他器件:TDA4VM、
工具/软件:
我在 J721e 的 10_01 RTOS SDK 中、所以这适用于许多器件、但我在 TDA4VM 电路板上进行了一些测试。
这是一个有关 在中使用 GPIO_DEVICE_CONFIG 的问题 MAIN_LED_BLINK 示例。
它使用参数 (PORT、PIN) 定义宏;此外、它还在其上方将 GPIO_MAX_NUM_PORTS 定义为 (2U)。 我是否假设这里的两个端口应该是 WKUP 域和 MAIN 域? MCU 域是如何实现的?
如果我想在演示中再添加几个 GPIO、请考虑这种情况。 当我定义引脚配置时、我会使用什么?