This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:GPIO:驱动强度控制

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558714/am625-gpio-drive-strength-control

器件型号:AM625
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们想探索通过降低 某些 GPIO 引脚上的驱动强度来降低 EMI 的可能性。

我们发现有 DRV_STR 位(驱动强度控制。 选择 LVCMOS 引脚的驱动强度值。) 在 焊盘配置寄存器中、但在可能的值中只有一个“默认值“和 3 个“保留“。

是否可以澄清是否可以安全配置“默认值“0 以外的值、并获取有关其他(当前保留的)值的一些可能的初步信息?

Alexander。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    DRV_STR 位值将于 10 月进入 SysConfig 工具的一个新版本。 我可以检查是否可以获得这些值。 我想这不应该是个问题。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。
    我很感激在正式工具发布之前提供的任何初步信息、因为我们正处于硬件开发的这一阶段、我们正在尝试降低 EMI 水平、这肯定会对我们有所帮助!

    Alexander。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    我得到了位值描述:

    0 — 标称值
    1 — 慢速
    2 — 快速
    3 — 保留

    3 确实是保留的、不应选择。

    我希望这将有助于缓解您的问题。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大,你是受欢迎的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的斯坦尼斯拉夫

    您提到、未来的 SysConfig 工具将支持焊盘配置寄存器中 DRV_STR 位的 4 个值中至少 3 个值。 我可以问一下、此更改是否对上述 CPU GPIO 产生任何影响? 因为在 【常见问题解答】AM625 / AM623 / AM620-Q1 / AM62Ax / AM62Px / AM62D-Q1 / AM62L / AM64x / AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — LVCMOS 和 SDIO I/O 的驱动强度配置中 、人们表达了一个完全相反的意见。

    此致
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    问得好。 我在这里发布的是 2 位的功能含义。 常见问题解答在 2025 年第 4 季度之前仍是有关驱动强度的官方建议。 例如、我听说现在打算增加对 Fast 的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、  

    建议遵循常见问题解答。 常见问题解答将在结果可用时更新。

    设计和验证团队目前正在努力(在内部仿真)、以实现 LVCMOS IO 的 NOM 和快速驱动强度。

    仿真和测试结果应在 Q4 期间提供(包括能够使用 SysConfig 进行配置)。  

    如果您有快速驱动强度测试用例、请与支持您的项目的 TI FIED 团队合作、以推进讨论。

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Sreenivasa

    实际上、我们对“慢速“驱动强度比“快速“模式更感兴趣。 但是、我们对 2025 年第四季度的成果非常感兴趣、我们将继续关注。

    此致
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我必须检查是否有支持慢速驱动强度的计划。

    让我进行内部检查。

    LVCMOS IO 的驱动强度为 60R 标称值。

    帮助我了解需要增加阻抗的用例。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Sreenivasa

    基本上、我们希望减少因过高和不必要的压摆率而产生的辐射发射。  我们电路板系统中的一些网不需要如此强的驱动强度、因此这些 GPIO 应配置为慢速驱动强度。

    原则:尽可能少,尽可能多。

    此致
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的意见。

    设计和验证团队目前的目标是支持 NOM 和快速驱动强度。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果“慢“选项成为可能、我们的项目也可能在 EMI 方面受益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorgen、

    谢谢你。

    帮助我了解 用例。

    我可以向设计和验证团队提供反馈、以便在将来增加功能。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    在典型的系统中、您有许多静态或半静态 I/O。 这些 I/O 线路由快速/低阻抗输出驱动时、会因感应噪声产生电流而充当天线。 如果源阻抗升高、电流将降低、发射的 RF 将降低。 此外、通过具有较小上升时间的信号提供非静态线路时、会在线路中产生大电流、然后返回到 I/O 驱动器上的去耦电容器、这也会影响发射的噪声频谱。 显然、许多信号还需要 I/O 端口的全速、因此其他端口驱动强度也非常重要。 我们正在分析处于 700 –800MHz 区域的问题、以及一些杂散峰值、我们可以通过在线路中使用电阻器来解决。 但仍然能够设置相关的参数会很好。

    此致

    Jørgen μ s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    我相信 Sreenivasa 向验证团队提供了反馈。  

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待实现这一可能性。 非常感谢。

    此致

    Jørgen μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorgen、  

    感谢您的意见。

    请按照以下常见问题解答了解任何更新。 我将更新常见问题解答、因为我们启用了驱动强度支持。

    LVCMOS 的电流焦点为 NOM 和 FAST。  

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasa:

    难道不是这样吗、该线程中的 2/2 个客户会很乐意获得对慢速度的支持吗? ;-)

    Alexander。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能同意更多! :-D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!  

    感谢您对器件改进的意见。  

    当前焦点是 LVCMOS 的 NOM 和 FAST。  [/报价]

    这是目前对团队的关注、因此我希望确保我能告诉您。

    感谢您提供的意见。 我来联系器件专家、了解他对申请的想法以及支持慢速驱动强度所面临的挑战

    此致、

    Sreenivasa.