This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:如何更改 eMMC boot0/boot1 的大小?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566593/sk-am62p-lp-how-to-change-the-size-of-emmc-boot0-boot1-size

器件型号:SK-AM62P-LP


工具/软件:

您好团队

我按照 MCU 指南、将引导加载程序刷写到 boot0/1 分区。

但 A53 操作系统高达 45MB、因此无法将其刷写到引导加载程序中。

我这边的  1.将其刷新到 UAC 并引导。 2.扩展引导分区。

您能给我这个解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请使用 eMMC UDA 分区、而不是修改引导分区大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队

    我有 2 个关于使用 UDA 分区引导服务的问题。

    1.如何更改从 UDA 引导的设置?

    2.我是否需要更改 SBL stage1&2? 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [quote userid=“664967" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566593/sk-am62p-lp-how-to-change-the-size-of-emmc-boot0-boot1-size/6033309 如何更改从 UDA 引导的设置?

    至今为止、MCU+ SDK 不支持从 UDA 引导。

    您的 A53 映像的大小如何达到 45MB? 就连猎鹰一号也只有~22MB 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像是 QNX 图像,因为我包括屏幕 WFD libs,图像增加到 45MB ..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经要求支持从 MCU+ SDK 中的所有 eMMC 分区 (Boot0/boot1/UDA) 进行引导。 现在、下面的修补程序应该使您能够从 UDA 分区中的原始偏移量引导任何映像

    diff --git a/examples/drivers/boot/common/soc/am62px/sbl_emmc_linux_stage2.c b/examples/drivers/boot/common/soc/am62px/sbl_emmc_linux_stage2.c
    index 115134010..914b28062 100644
    --- a/examples/drivers/boot/common/soc/am62px/sbl_emmc_linux_stage2.c
    +++ b/examples/drivers/boot/common/soc/am62px/sbl_emmc_linux_stage2.c
    @@ -40,7 +40,7 @@
     #include <kernel/dpl/CacheP.h>
     #include "FreeRTOS.h"
     #include "task.h"
    -
    +#include "drivers/bootloader/bootloader_mmcsd_raw.h"
     
     /* This start address and length depends upon the linker memory for second stage SBL.
      *  It is necessary to change the below start address and length if in case the linker
    @@ -242,6 +242,14 @@ void App_bootMultipleCoreEMMC()
             Bootloader_Params_init(&bootArray[inst].bootParams);
             Bootloader_BootImageInfo_init(&bootArray[inst].bootImageInfo);
             bootArray[inst].bootHandle = Bootloader_open(inst, &bootArray[inst].bootParams);
    +
    +        /* Change boot partition to UDA for A53 image */
    +        if(inst == CONFIG_BOOTLOADER_EMMC_LINUX)
    +        {
    +            Bootloader_Config *tmpConfig = (Bootloader_Config *)(bootArray[inst].bootHandle);
    +            ((Bootloader_MmcsdArgs *)(tmpConfig->args))->bootPartIndex = 0;
    +        }
    +
             if(bootArray[inst].bootHandle != NULL)
             {
                ((Bootloader_Config *)bootArray[inst].bootHandle)->scratchMemPtr = gAppimage;
    diff --git a/source/drivers/bootloader/bootloader_mmcsd_raw.c b/source/drivers/bootloader/bootloader_mmcsd_raw.c
    index d95359199..20484762a 100644
    --- a/source/drivers/bootloader/bootloader_mmcsd_raw.c
    +++ b/source/drivers/bootloader/bootloader_mmcsd_raw.c
    @@ -55,6 +55,8 @@ static int32_t MMCSDRaw_imgOpen(void *args, Bootloader_Params *params)
     {
         Bootloader_MmcsdArgs *MMCSDArgs = (Bootloader_MmcsdArgs *)args;
         MMCSDArgs->curOffset = MMCSDArgs->appImageOffset;
    +    /* Boot from eMMC Boot0 by default */
    +    MMCSDArgs->bootPartIndex = 1;
         return SystemP_SUCCESS;
     }
     
    @@ -72,7 +74,14 @@ static int32_t MMCSDRaw_imgRead(void *dst, uint32_t len, void *args)
     
         if(status == SystemP_SUCCESS)
         {
    -        status = MMCSD_enableBootPartition(handle, 1);
    +        if(MMCSDArgs->bootPartIndex == 0)
    +        {
    +            status = MMCSD_disableBootPartition(handle);
    +        }
    +        else
    +        {
    +            status = MMCSD_enableBootPartition(handle, MMCSDArgs->bootPartIndex);
    +        }
     
             if(status != SystemP_SUCCESS)
             {
    diff --git a/source/drivers/bootloader/bootloader_mmcsd_raw.h b/source/drivers/bootloader/bootloader_mmcsd_raw.h
    index 2ca361fd0..383b593d1 100644
    --- a/source/drivers/bootloader/bootloader_mmcsd_raw.h
    +++ b/source/drivers/bootloader/bootloader_mmcsd_raw.h
    @@ -50,7 +50,7 @@ typedef struct Bootloader_MmcsdArgs_s
         uint32_t MMCSDIndex;
         uint32_t curOffset;
         uint32_t appImageOffset;
    -
    +    uint32_t bootPartIndex;
     } Bootloader_MmcsdArgs;
     
     extern Bootloader_Fxns gBootloaderMmcsdFxns;
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队

    我更改了代码遵循你的指示,现在.. SBL1 加载成功、SBL2 启动界面运行正常、R5F 运行正常、但输出如下卡住:

    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : eMMC
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 200.000 MHz
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 3346 KB
    [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    :
    wkup-r5f0-0
    [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :      38956us
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_init                       :          0us
    [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :          0us
    [BOOTLOADER PROFILE] SBL Drivers_open                 :      20457us
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :          0us
    [BOOTLOADER PROFILE] App_loadSelfcoreImage            :      46758us
    [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :     106173us
    
    Image loading done, switching to application ...
    Starting 2nd stage bootloader
    

    如何进行调试?  

    这是 MMC 映像打印如下:

    => mmc dev 0 0
    switch to partitions #0, OK
    mmc0(part 0) is current device
    => mmc read 80080000 0x9000 100
    MMC read: dev # 0, block # 36864, count 256 ... 256 blocks read: OK
    => md.b 80080000 100
    80080000: 30 82 06 73 30 82 04 5b a0 03 02 01 02 02 14 05  0..s0..[........
    80080010: a7 9c b8 fd b9 09 00 9b a5 72 c9 9e 56 7a 53 18  .........r..VzS.
    80080020: cd e6 e3 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0d  ...0...*.H......
    80080030: 05 00 30 81 90 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02  ..0..1.0...U....
    80080040: 55 53 31 0b 30 09 06 03 55 04 08 0c 02 53 43 31  US1.0...U....SC1
    80080050: 11 30 0f 06 03 55 04 07 0c 08 4e 65 77 20 59 6f  .0...U....New Yo
    80080060: 72 6b 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 0c 18 54 65 78  rk1!0...U....Tex
    80080070: 61 73 20 49 6e 73 74 72 75 6d 65 6e 74 73 2e 2c  as Instruments.,
    80080080: 20 49 6e 63 2e 31 0c 30 0a 06 03 55 04 0b 0c 03   Inc.1.0...U....
    80080090: 44 53 50 31 0f 30 0d 06 03 55 04 03 0c 06 41 6c  DSP1.0...U....Al
    800800a0: 62 65 72 74 31 1f 30 1d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d  bert1.0...*.H...
    800800b0: 01 09 01 16 10 41 6c 62 65 72 74 40 67 74 2e 74  .....Albert@gt.t
    800800c0: 69 2e 63 6f 6d 30 1e 17 0d 32 35 30 39 31 38 30  i.com0...2509180
    800800d0: 36 32 37 31 36 5a 17 0d 32 35 31 30 31 38 30 36  62716Z..25101806
    800800e0: 32 37 31 36 5a 30 81 90 31 0b 30 09 06 03 55 04  2716Z0..1.0...U.
    800800f0: 06 13 02 55 53 31 0b 30 09 06 03 55 04 08 0c 02  ...US1.0...U....
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“664967" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566593/sk-am62p-lp-how-to-change-the-size-of-emmc-boot0-boot1-size/6035714 SBL1 加载成功、SBL2 启动界面运行正常、R5F 运行正常、但输出卡在下方:

    SBL1 加载成功意味着什么。 这应该之前也能成功引导、因为除 A53 映像之外的所有映像仅应为 eMMC Boot0 分区。

    请告诉我您正在使用的 SDK 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    SDK 版本为 mcu_plus_sdk_am62px_11_01_00_16。

    我发现代码无法传递以下代码  

        if ((SystemP_Success == status)&&(TRUE == Bootloader_isCorePresent (bootLoadParams->bootHandle、CSL_CORE_ID_A53SS0_0)))
        {
          DebugP_uartSetDrvIndex (CONFIG_UART_SBL);
          (&bootLoadParams->bootImageInfo)->cpuinfo[CSL_CORE_ID_A53SS0_0].clkHz = Bootloader_soccpuGetClkDefault (CSL_CORE_ID_A53SS0_0);
          bootloader_profileAddCore (CSL_CORE_ID_A53SS0_0);
          Status = BootloadCpu (bootLoadParams->bootHandle、&((&bootLoadParams->bootImageInfo)->cpuinfo[CSL_CORE_ID_A53SS0_0]);
    PS 我在 windows 平台中编码,在链接 bootloader_mmcsd_raw.c/h 中做了什么不同?  我想我更改了包含源代码中的代码、但未完成或链接。
          
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、下面的修补程序应该使您能够从 UDA 分区中的原始偏移启动任何映像

    您是否可以通过此源代码进行调试、以查看 A53 映像的“bootPartIndex"是否“是否确实为 0、从而正在执行“MMCSD_disableBootPartition"?“?

    还请共享 WKUP UART 日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 这是我自定义的闪屏

    Sciserver Version: v2025.04.0.0-REL.MCUSDK.K3.11.00.00.16+
    RM_PM_HAL Version: v11.00.07
    Starting Sciserver..... PASSED
    DispApp_init() - DONE !!!
    DSS display share application started...
    Display create complete!!!
    Starting display ... !!!
    Display in progress ... DO NOT HALT !!!
    Splash -> Start to gen 1 Frame buffer 50 ms
    [HIT] call#1  mcu=(0,0)  mpr=120  rect=[0..15]x[0..15]  row=0 col=0  dump_px=16
    AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 
      post: AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 AD3A53 
      hash src=8C278DC5 dst=8C278DC5
    Splash -> Generation 1 frame buffer finish: 389 ms
    Splash -> memcpy 2 buffer time: 26 ms, dst=93DCA000, src=93500000, size=9216000 bytes
    Splash -> Gen 2 buffer finished: 428 ms
    DSS display share Passed!!
    [IPC RPMSG ECHO] Version: REL.MCUSDK.K3.11.00.00.16+ (Sep 19 2025 14:34:45):  
    [HIT] call#1  mcu=(0,0)  mpr=120  rect=[0..15]x[0..15]  row=0 col=0  dump_px=16
    FEFEFE FEFEFE FEFEFE FEFEFE FEFEFE FEFEFE FEFEFE FEFEFE DCDCDC 020202 000000 000000 000000 010101 000000 000000 
      post: FEFEFE FEFEFE FEFEFE FEFEFE FEFEFE FEFEFE FEFEFE FEFEFE DCDCDC 020202 000000 000000 000000 010101 000000 000000 
      hash src=DB114226 dst=DB114226
    Underflow did not occur
    Sync Lost did not occur
    Display delete complete!!
    DispApp_deInit() - DONE !!!

      我认为、在更改  bootloader_mmcsd_raw.c/h 后、windows 中的 CCS 并没有编译该文件

    如何更改 CCS Build 设置?

    我在 Ubuntu 中构建 SDK、并复制到 windows。 成功引导到 QNX。 但我发现了一个错误  
    我们只能引导至 QNX 一次! 重新启动 EVM 后、EVM 无法引导...
    我尝试从 SD uboot 引导、并执行 EVM 下方的命令可以再次从 eMMC 引导。 但在断电/复位时、我需要再次输入命令~~~μ s

    MMC bootbus 0 2 0 0

    MMC partconf 0 1 1.

    setenv mmcdev 0

    setenv bootpart 0

    如何解决? 有些应用程序是否更改了寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我该如何修复它? 某些应用程序是否更改了注册表?

    请应用以下补丁

    diff --git a/source/drivers/mmcsd/v0/mmcsd_v0.c b/source/drivers/mmcsd/v0/mmcsd_v0.c
    index b63156d4382..2eba3cef5ce 100644
    --- a/source/drivers/mmcsd/v0/mmcsd_v0.c
    +++ b/source/drivers/mmcsd/v0/mmcsd_v0.c
    @@ -922,7 +922,7 @@ int32_t MMCSD_disableBootPartition(MMCSD_Handle handle)
         if(obj->cardType == MMCSD_CARD_TYPE_EMMC)
         {
             /* Disable boot partition */
    -        uint8_t bootPartition = 0U;
    +        uint8_t bootPartition = ((1U << 6U) | (1U << 3) | 0U);
             uint32_t arg = (uint32_t)((bootPartition << 8) | (0xB3 << 16) | (0x03 << 24));
     
             MMCSD_Transaction trans;
    

    这将允许访问 UDA 分区并从 Boot0 分区引导 SBL stage1。

    如何更改 CCS Build 设置?

    CCS 仅编译示例。 您需要使用 CLI 手动构建库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!