This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:在版本 11 SDK 中启用 ENABLE_DSS_DUAL 后出现的错误

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569804/tda4vh-q1-errors-after-enabling-enable_dss_dual-in-version-11-sdk

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好、

我使用的是 SDK 版本 v11.00.00.06。

我  在 app_cfg_mcu2_0.h 文件中启用了宏 enable_dss_dual、但启用后我可以在 vision_apps_init.sh 脚本中看到一些错误。

我在 app_init.c 文件中为 DSI 至 eDP 桥接器使用默认 SDK 时序参数:


这适用于 v9 SDK、但适用于 v11。 我观察到 pdk->DSS 驱动程序 DSI 支持的值有一些变化(如下所示):


我也尝试了右侧值、但仍然没有解决错误。

请提出建议。

谢谢。此致、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lalit、

    针对更高分辨率的输出进行了一些错误修复、因此 PDK 驱动程序中的某些配置参数发生了更改、这些更改不会在 vision_apps 级别中更新。  

    我将在下周前为您提供一个补丁、用于解决此问题。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lalit、

    在 vision_apps 文件夹中应用以下补丁、

    e2e.ti.com/.../dss_5F00_dsi_5F00_vision_5F00_apps.patch

    cd $(psdkra)/vision_apps
    git apply dss_dsi_vision_apps.patch

    这将解决双显示问题。

    此致、
    Gokul