请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEVM437X《主题:SN74LVC1G07》中讨论的其他器件
工具/软件:
SN74LVC1G07 是否符合输入压摆率规格? 我正在基于参考评估板设计电路。 我有一个关于评估板上的电路的问题、如下所示:

SN74LVC1G07 (U74) 用作 PORZn 和 PWR_ONRESETn 信号的缓冲器、其输入压摆率规格如下所示:

输入是来自 PORZn 的开漏信号。 有了 10kΩ 上拉电阻器和 20pF 总引脚电容时、上升时间 (Trise) 约为 100ns/V 这不符合 10ns/V 的规格
此外、有一个电容器 (C59) 当前未安装、旨在用于增加电容。 安装此电容器会进一步偏离压摆率规格。 此 IC 的压摆率规格是否符合我不需要担心的内容? 如果没有问题、我希望将此设计用作参考。 感谢您的意见。