This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:SDHCI PHY 块文档

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558337/am625-sdhci-phy-block-documentation

器件型号:AM625


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

 SDHCI 块和相应 PHY 的文档是否在某个地方公开提供?

我们想了解  sdhci_am654 驱动程序的 ti、driver strength-ohm Device Tree 属性在硬件中实际实现的功能、以及为什么 SDIOx_CTRL (TRM 14.2.1.1.1CTRL_MMR 寄存器)中记录的 SDIOx_CTRL_DRV_STR 位不适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是因为它与 GPIO 相同、后者只有默认值可用、但 NOM 和 FAST(可能也很慢)将来将可用。

    Jørgen μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉 SDHCI、但它似乎是 用于与 SD 卡通信的业界通用软件驱动程序。 如果是、我想您会问为什么与 AM62x MMC 端口关联的 IO 不支持 eMMC 和 SDIO 标准中定义的所有可选源阻抗。

    与 MMC 端口关联的引脚还需要支持可以多路复用到它们的其他信号功能。 因此、与 MMC 端口关联的 IO 配置为 40 欧姆的固定源阻抗、这是 eMMC 和 SDIO 标准中定义的可选源阻抗之一。 40 欧姆的固定源阻抗 为 所有可能的信号功能选项(包括与 SD 卡的通信)提供了可接受的信号完整性水平。

    为什么您认为有必要更改与这些引脚相关的源阻抗?

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“35634" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1558337/am625-sdhci-phy-block-documentation/6040020

    为什么您认为有必要更改与这些引脚相关的源阻抗?

    [/报价]

    特别是测试/了解 SDIO/MMC 对整体电磁辐射的贡献。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果运行 SDR104、则当然需要信号的最快上升时间 (1ns)、但在 50MHz 下运行 SDR25 或 DDR50、则所需的上升时间为 4ns。 因此、快速上升时间不是必需的、如果 EMI 是该接口产生的问题、则将上升时间增加到 4ns 可以降低发射噪声。  

    Jørgen /Δ t((<eps> 在设计中跟踪围绕 600MHz 的一些 EMI 问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这不是一个选择、因为所有可能使用引脚的各种外设都以固定源阻抗进行了时序闭合。

    此致、
    Paul