工具/软件:
尊敬的 TI 工程师:
SDHCI 块和相应 PHY 的文档是否在某个地方公开提供?
我们想了解 sdhci_am654 驱动程序的 ti、driver strength-ohm Device Tree 属性在硬件中实际实现的功能、以及为什么 SDIOx_CTRL (TRM 14.2.1.1.1CTRL_MMR 寄存器)中记录的 SDIOx_CTRL_DRV_STR 位不适用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 工程师:
SDHCI 块和相应 PHY 的文档是否在某个地方公开提供?
我们想了解 sdhci_am654 驱动程序的 ti、driver strength-ohm Device Tree 属性在硬件中实际实现的功能、以及为什么 SDIOx_CTRL (TRM 14.2.1.1.1CTRL_MMR 寄存器)中记录的 SDIOx_CTRL_DRV_STR 位不适用。
我不熟悉 SDHCI、但它似乎是 用于与 SD 卡通信的业界通用软件驱动程序。 如果是、我想您会问为什么与 AM62x MMC 端口关联的 IO 不支持 eMMC 和 SDIO 标准中定义的所有可选源阻抗。
与 MMC 端口关联的引脚还需要支持可以多路复用到它们的其他信号功能。 因此、与 MMC 端口关联的 IO 配置为 40 欧姆的固定源阻抗、这是 eMMC 和 SDIO 标准中定义的可选源阻抗之一。 40 欧姆的固定源阻抗 为 所有可能的信号功能选项(包括与 SD 卡的通信)提供了可接受的信号完整性水平。
为什么您认为有必要更改与这些引脚相关的源阻抗?
此致、
Paul
为什么您认为有必要更改与这些引脚相关的源阻抗?
[/报价]特别是测试/了解 SDIO/MMC 对整体电磁辐射的贡献。