Other Parts Discussed in Thread: AM5718
工具/软件:
您好 TI、
在我们的设计中、我们使用 Sitara AM5718/48 器件、在某些情况下、我们在读取 PRUSS 寄存器时会出现问题(器件冻结)。
症状是启动时设备有时会冻结。 在分析了它并查找它的冻结位置后、我们发现它是在加载与 PRUSS 相关的驱动程序时发生的。 具体而言、在中 ICSS_IEP 读取寄存器时对驱动器进行编程。
我们迄今所做的努力:
- 在不加载驱动程序并使用“devmem2 0x4b22e000“从控制台读取寄存器的情况下启动:器件冻结。
- 在不加载驱动程序并使用“devmem2 0x4b22e000“从控制台读取寄存器的情况下引导:器件冻结。
在论坛中寻找类似的信息,我们发现以下帖子提到了同一个问题:
在后者中、Josu é 建议尝试使用修补程序。 此帖子来自三年前、因此我们预计它已应用于 2024 年 12 月发布的基于 Kirkstone 的 SDK 版本、但我们没有发现它已经适用。
在 2024 年添加的勘误表文档中 (AM572x Sitara 处理器器件版本 1.1、2.0 勘误表 文献编号:SPRZ429N):

然后在说明和权变措施中:
![]()
如果您检测到该修补程序、那么为什么不将修补程序合并到主线中? 我们可以做些什么来解决这个问题?
提前感谢您的支持。
此致、
Gonzalo