This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:访问 PRU 寄存器时器件会冻结

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1565906/am5718-device-freezes-when-accessing-pru-registers

器件型号:AM5718


工具/软件:

您好 TI、

 

在我们的设计中、我们使用 Sitara AM5718/48 器件、在某些情况下、我们在读取 PRUSS 寄存器时会出现问题(器件冻结)。

 

症状是启动时设备有时会冻结。 在分析了它并查找它的冻结位置后、我们发现它是在加载与 PRUSS 相关的驱动程序时发生的。 具体而言、在中 ICSS_IEP 读取寄存器时对驱动器进行编程。

 

我们迄今所做的努力:

  • 在不加载驱动程序并使用“devmem2 0x4b22e000“从控制台读取寄存器的情况下启动:器件冻结。
  • 在不加载驱动程序并使用“devmem2 0x4b22e000“从控制台读取寄存器的情况下引导:器件冻结。

 

在论坛中寻找类似的信息,我们发现以下帖子提到了同一个问题:

 

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1016508/am5708-a15-dsp1-hangs-if-try-to-access-any-register-of-iep-of-pru-icss1-omap_l3_noc-44000000-ocp-l3-application-error-target-5-mod-1-unclearable

 

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1222731/am5718-iep-register-access-leads-to-crash-or-hang-of-a15

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1240949/am5718-am5718-iep-register-access-leads-to-crash-or-hang-of-a15?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=IEP%2520register%2520access#

 

在后者中、Josu é 建议尝试使用修补程序。 此帖子来自三年前、因此我们预计它已应用于 2024 年 12 月发布的基于 Kirkstone 的 SDK 版本、但我们没有发现它已经适用。

 

在 2024 年添加的勘误表文档中 (AM572x SitaraTm 处理器器件版本 1.1、2.0 勘误表 文献编号:SPRZ429N):

然后在说明和权变措施中:

 

 

如果您检测到该修补程序、那么为什么不将修补程序合并到主线中? 我们可以做些什么来解决这个问题?

 

提前感谢您的支持。

 

此致、

Gonzalo