工具/软件:
尊敬的 TI 专家
我们希望对 1920 x 1080 尺寸的图像进行处理。 但当前图像尺寸为 1936 x 1096。
我们知道、可以通过设置寄存器来裁剪传感器的输出图像。


但在我做了以上更改后,虽然我可以接收 1920 x 1080 outpus,有日志错误。 ![]()
这是致命错误吗? 我可以忽略它。
如果是、是否有适当的方法来完成这项工作。
此致
Zhou
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家
我们希望对 1920 x 1080 尺寸的图像进行处理。 但当前图像尺寸为 1936 x 1096。
我们知道、可以通过设置寄存器来裁剪传感器的输出图像。


但在我做了以上更改后,虽然我可以接收 1920 x 1080 outpus,有日志错误。 ![]()
这是致命错误吗? 我可以忽略它。
如果是、是否有适当的方法来完成这项工作。
此致
Zhou
嗨、Brijesh
根据索尼的数据表和 ISP 手册,要输出不同的帧大小,我们可以使用寄存器中设置的“裁剪“功能。
我与“imx390_discovery_WDR_config.h" 和“和“imx390_WDR_config.h"进行“进行比较、发现“imx390_WDR_config.h"使用“使用裁剪、而“imx390_discovery_WDR_config.h" 不“不使用。 但是、 “imx390_WDR_CONFIG.h"中“中的帧大小为 1936 x 1096。
所以、
1. imx390_discovery 和 imx_390 中的传感器配置应相同。 为什么有如此多的差异(不仅仅是裁剪,其他的比如曝光设置)
2.我已经确认,我可以接收 1920 x 1080 大小的帧,无论是原始的还是可见的输出,但这个 CSIRX 错误不断出现。 您是由系统来判断帧大小吗?
尊敬的 Zhou:
因为 功能可能有所不同、例如镜头差异等。
[quote userid=“659862" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567091/tda4vm-how-do-i-change-settings-to-receive-a-1920-x-1080-size-image-from-sensor/6038298 我已经确认可以接收 1920 x 1080 大小的帧、无论是原始输出还是 viss 输出、但这个 CSIRX 错误不断出现。 您在系统判断帧大小的位置吗?当传入流的大小与 CSIRX 中配置的帧大小不同时、CSIRX 会给出此错误。 因此、请确保它们都匹配。
此致、
Brijesh