This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何更改设置以从传感器接收 1920 x 1080 尺寸图像

Guru**** 2551170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567091/tda4vm-how-do-i-change-settings-to-receive-a-1920-x-1080-size-image-from-sensor

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的 TI 专家

我们希望对 1920 x 1080 尺寸的图像进行处理。 但当前图像尺寸为 1936 x 1096。

我们知道、可以通过设置寄存器来裁剪传感器的输出图像。

但在我做了以上更改后,虽然我可以接收 1920 x 1080 outpus,有日志错误。

这是致命错误吗? 我可以忽略它。  
如果是、是否有适当的方法来完成这项工作。

此致

Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    除了更改寄存器配置外、您还需要在 IMX390_OUT_WIDTH 和 IMX390_OUT_HEIGHT 宏中更改传感器输出大小、并且还需要在 相应地更改宏 IMX390_META_HEIGHT。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    我用这两种方式更改了这些宏。 购买错误仍然出现。

    实际上、我收到的帧大小是 1920 x 1080。 我想知道如何修复此错误。

    此致
    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    这意味着 CSIRX 接收到的帧大小不正确、可能 传感器需要更多的变化才能输出 1920x1080 帧大小、我不确定。 您能否与 Sony 核实 IMX390 配置?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh

    根据索尼的数据表和 ISP 手册,要输出不同的帧大小,我们可以使用寄存器中设置的“裁剪“功能。

    我与“imx390_discovery_WDR_config.h" 和“和“imx390_WDR_config.h"进行“进行比较、发现“imx390_WDR_config.h"使用“使用裁剪、而“imx390_discovery_WDR_config.h" 不“不使用。 但是、 “imx390_WDR_CONFIG.h"中“中的帧大小为 1936 x 1096。

    所以、

    1. imx390_discovery 和 imx_390 中的传感器配置应相同。 为什么有如此多的差异(不仅仅是裁剪,其他的比如曝光设置)

    2.我已经确认,我可以接收 1920 x 1080 大小的帧,无论是原始的还是可见的输出,但这个 CSIRX 错误不断出现。 您是由系统来判断帧大小吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    [quote userid=“659862" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567091/tda4vm-how-do-i-change-settings-to-receive-a-1920-x-1080-size-image-from-sensor/6038298 imx390_discovery 和 IMX_390 中的传感器配置应相同。 为什么有如此多的差异(不仅仅是裁剪,其他的像曝光设置)

    因为 功能可能有所不同、例如镜头差异等。

    [quote userid=“659862" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567091/tda4vm-how-do-i-change-settings-to-receive-a-1920-x-1080-size-image-from-sensor/6038298 我已经确认可以接收 1920 x 1080 大小的帧、无论是原始输出还是 viss 输出、但这个 CSIRX 错误不断出现。 您在系统判断帧大小的位置吗?

    当传入流的大小与 CSIRX 中配置的帧大小不同时、CSIRX 会给出此错误。 因此、请确保它们都匹配。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh

    CSIRX 当传入流的大小不同于 CSIRX 中配置的帧大小时、会出现此错误。 因此、请确保它们都匹配。  [/报价]

    配置的帧大小是否由 TI 设置?  如何知道此尺寸是多少以及如何更改?
    请帮我解决这个问题。
    此致

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    对不起,没有得到问题,两个尺寸都是由应用程序设置的。 对吧?  

    此致、

    Brijesh