Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-J721S2, TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VMThread 中讨论的其他器件:PROCESSOR-SDK-J721S2
工具/软件:
您好、´m 我正在搜索 PROCESSOR-SDK-J721S2 TDA4VM 是否 可以配置 DDR(双倍数据速率)来支持 ITU-R BT.BT.656-4 样式 8 位 4:2:2 格式的视频输出、但可以找到它。
我使用的是 NTSC 编码器、需要使用 DDR 以 27MHz 时钟发送视频。

我能够正确配置时钟、但检查它们以单个数据速率工作的数据信号、从而使 NTSC 编码器无法理解视频。
如果可以使用 DDR 模式、请有人指导。
谢谢!