This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:对于 NTSC 编码器的视频输出 ITU-R BT.BT.656-4 样式 8 位、是否支持 DDR(双倍数据速率)模式?

Guru**** 2618595 points

Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-J721S2, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567996/tda4vm-is-ddr-double-data-rate-mode-supported-for-video-out-itu-r-bt-bt-656-4-style-8bit-for-a-ntsc-encoder

器件型号:TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件:PROCESSOR-SDK-J721S2

工具/软件:

您好、´m 我正在搜索 PROCESSOR-SDK-J721S2  TDA4VM 是否 可以配置 DDR(双倍数据速率)来支持 ITU-R BT.BT.656-4 样式 8 位 4:2:2 格式的视频输出、但可以找到它。

我使用的是 NTSC 编码器、需要使用 DDR 以 27MHz 时钟发送视频。

我能够正确配置时钟、但检查它们以单个数据速率工作的数据信号、从而使 NTSC 编码器无法理解视频。

如果可以使用 DDR 模式、请有人指导。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar、

    我真的认为 DSS 无法在 DDR 上输出。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答 Brijesh。

    此致!