This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:SK-AM62P-LP:将 FPGA CSI-2 Tx 连接到 AM62P CSI-2 Rx 以实现 2560x1024 @ 50fps (24bpp)-器件树和放大器;内核配置帮助

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568243/sk-am62p-lp-sk-am62p-lp-connecting-fpga-csi-2-tx-to-am62p-csi-2-rx-for-2560x1024-50fps-24bpp---device-tree-kernel-config-help

器件型号:SK-AM62P-LP
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

根据您的详细观察结果和提供的数据、我们正在继续调试过程。 D-PHY 配置正确、但在不同的工作速度下 FPS 上限为~42、这表明物理层之外存在瓶颈。 尽管寄存器配置正确、但每通道 1500Mbps 的完全故障仍然是一个重要的线索。


建议的分析和查询继续

我们已使用我们的 FPGA 设置和 Linux AM62P SDK 版本 11.01.05.03 进行了广泛的测试。 观察到的行为表明、瓶颈不是在物理层、而是在 Linux 视频流水线内。 我们已验证 D-PHY 寄存器是否正确配置为所需速度、但 FPS 仍然上限为~42。 以每通道 1500Mbps 的速率接收帧的完全失败是速度特定问题更深层次的重要指标。

我们已将我们的调查结果结构化、以供您在下面进行审查。

观察到的行为

外壳 数据速率(Mbps/通道) link-frequency(dtso) devmem2输出 (0x30110B00) 观察到的 FPS (max) 注释
1. 800 400MHz 0x000001CE(频段 14) ~42FPS 接收到正确的 RGB 图形。
2. 1524 762MHz 0x00000273(频段 19) ~42FPS 启用校正、具有适当的 RGB 图形。
3. 1498 749MHz 0x00000252(频段 18) ~42FPS 校正已禁用、RGB 图形正确。
4. 1500 750MHz 0x00000273(频段 19) 0 FPS 未接收到帧。 寄存器值与 1524Mbps 情况相匹配、这表明 D-PHY 配置正确、但数据不流动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narendra:

    我正在将此查询重定向到 徐建中

    此致、

    Dilna K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我有几个评论:

     1524Mbps 和 1500Mbps 的 D-PHY 配置相同。 如果传感器在 1524Mbps 时工作正常、但在 1500Mbps 时工作不正常、我将检查传感器配置。

    2.您使用了多少个 CSI 信道? 数据速率非常高:2560x1024x24x50x1.2=5.1Gbps、其中 1.2 大致包括开销。 需要使用 4 个通道。

    3.尝试使用 v4l2-ctl --stream-mmap 捕获并查看您获得的帧速率。

    此致、

    建中