工具/软件:
尊敬的支持团队:
我们目前正在使用 AM62x、它采用具有共享 L2 高速缓存的四核 A53 架构。 我们的应用场景要求每个内核的数据都是独立的、我们想询问是否有方法可以实现这一点。 具体而言、我们有以下问题:
- 是否有方法将 L2 高速缓存划分为不同的区域并将这些区域分别分配给四个内核?
- 如果上述方法不可行、我们能否在保持启用 L1 高速缓存的同时禁用 L2 高速缓存?
- 是否可以指定哪些内核可以利用 L2 高速缓存? 例如、仅允许第一个内核使用 L2 高速缓存、同时阻止内核 2、3 和 4 访问它?
- 要验证 L2 高速缓存读取和写入操作的正确性、是否有方法独立填充和读取 L2 数据以进行验证?
谢谢、
Yiqiao Zhang