https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567810/sk-am68-sk-am68
器件型号:SK-AM68Thread 中讨论的其他器件:AM68、
工具/软件:
我们正在基于 AM68 和 TI 提供的文档开发控制器板。 由于开发板具有有限的 Booster Pack、我们需要更多器件 CAN 总线扩展到基板。 我们基于 TI 为开发板提供的原理图制作了原理图、但我们遇到了卡启动问题。 具体问题如下。
我们打算使用安装在开发板连接器上的核心 CPU 板、因为它与扩展到基板的适当 berg 连接器连接一起使用。 基础板由我们利用开发板电路原理图利用所需的接口进行开发。
我们一直在寻求关于 CPLD 编程方法的信息、P/n:LC4032 安装在位置 U36 上。 除了提供的链接外、我们无法从技术论坛获得大量关于对此器件进行编程的信息、也无法继续使用该链接进行任何活动。
我们是否可以得到以下答案:-
- AM68 使用可引导 SD 卡引导时、似乎需要编程的 CPLD。 这是真的吗? 它真的是必需的吗?
- TI 是否可以提供预编程的 CPLD?
- 核心 CPU 板上还有一个安装在 BGA 器件上的闪存。 启动卡所需的程序闪存是否为必需的、因为移除闪存会导致器件无用。
如果您能给我们打电话或告诉我们您的号码来讨论此问题、我们将不胜感激。