This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM68:SK-AM68

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68, SK-AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1567810/sk-am68-sk-am68

器件型号:SK-AM68
Thread 中讨论的其他器件:AM68

工具/软件:

我们正在基于 AM68 和 TI 提供的文档开发控制器板。 由于开发板具有有限的 Booster Pack、我们需要更多器件 CAN 总线扩展到基板。 我们基于 TI 为开发板提供的原理图制作了原理图、但我们遇到了卡启动问题。 具体问题如下。

我们打算使用安装在开发板连接器上的核心 CPU 板、因为它与扩展到基板的适当 berg 连接器连接一起使用。 基础板由我们利用开发板电路原理图利用所需的接口进行开发。  

我们一直在寻求关于 CPLD 编程方法的信息、P/n:LC4032 安装在位置 U36 上。 除了提供的链接外、我们无法从技术论坛获得大量关于对此器件进行编程的信息、也无法继续使用该链接进行任何活动。  

我们是否可以得到以下答案:-

  1. AM68 使用可引导 SD 卡引导时、似乎需要编程的 CPLD。 这是真的吗? 它真的是必需的吗?
  2. TI 是否可以提供预编程的 CPLD?
  3. 核心 CPU 板上还有一个安装在 BGA 器件上的闪存。 启动卡所需的程序闪存是否为必需的、因为移除闪存会导致器件无用。

 

如果您能给我们打电话或告诉我们您的号码来讨论此问题、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 引导时不需要 CPLD。  SK-AM68 设计使用 CPLD 来处理一些复位分配和引导模式锁存逻辑。 两者都必须正确处理、但不需要 CPLD 来执行此任务。

    2. 没有 — 我们没有提供编程 CPLD 的机制。  但是 — 设计包应包含 CPLD 编程逻辑(源文件)。

    3.处理器可以从多种不同的来源启动,当然串行闪存是可能的来源之一。  处理器引导源由复位期间在器件上设置引导模式引脚的方式定义。