请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378工具/软件:
首先、我想确认我了解 PORZn 和 RESETIN_OUTn (/SYS_RESET) 如何工作。 如下图所示、PORZn 是用于开关或电源监控的输入引脚、会触发全局复位。 因此、可以使用 RC 滤波器等来降低电压斜升速率

RESETIN_OUTn 是全局复位输出引脚。 它连接到系统中每个 IC 的 RESET 输入引脚、并在 PORZn 变为低电平时将该引脚拉至低电平。
我的问题是、为什么 EVM 板通过 U74 缓冲器将 PORZn 连接到 RESETIN_OUTn? 我假设 CPU 内部有某种缓冲电路、但这是否不正确?