This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:PORZn 引脚与 RESETIN_OUTn 引脚之间的功能和关系

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568043/am4378-function-and-relationship-between-the-porzn-pin-and-the-resetin_outn-pin

器件型号:AM4378


工具/软件:

首先、我想确认我了解 PORZn 和 RESETIN_OUTn (/SYS_RESET) 如何工作。 如下图所示、PORZn 是用于开关或电源监控的输入引脚、会触发全局复位。 因此、可以使用 RC 滤波器等来降低电压斜升速率

RESETIN_OUTn 是全局复位输出引脚。 它连接到系统中每个 IC 的 RESET 输入引脚、并在 PORZn 变为低电平时将该引脚拉至低电平。


我的问题是、为什么 EVM 板通过 U74 缓冲器将 PORZn 连接到 RESETIN_OUTn? 我假设 CPU 内部有某种缓冲电路、但这是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dai_Sakamoto

    感谢您的查询。

    分配用于支持该线程的专家不在办公室。  

    请预计响应会延迟。

    此致、'

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    首先、很抱歉稍后回复。

    我们可以在 TRM 中看到的缓冲说明之一:

    第二个用途还缓冲 PMIC 的 POR 输出 (PGOOD)、因为该输出被路由到许多板载复位缓冲器和外设。

    此致、

    Stan