This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:无法使用 fw_printenv 读取 Uboot 环境变量(缺少/etc/fw_env.config)

Guru**** 2558740 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569897/tda4vm-unable-to-read-uboot-environnement-variable-using-fw_printenv-missing-etc-fw_env-config

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好:

我已经使用 Yocto (Scarthgap) 为 TDA4VM 处理器构建了 tisdk-default-image。

我添加了 mender、2 rootfs (A/B) 和一个数据分区。

一切工作完美除了一件事,莫德不能使用 fw_printenv 访问 uBoot 环境变量(见这里: docs.mender.io/.../integration-checklist ) .

我注意到/etc/fw_env.config 文件丢失。 我想要创建它、但我找不到 UBoot 环境变量所在的内存区域的偏移量和大小 (CONFIG_ENV_OFFSET 和 CONFIG_ENV_SIZE)。

您能帮助我创建这个/etc/fw_env.config 文件吗? tisdk-default-image 部署在 SD 卡上。

谢谢