工具/软件:
您好:
我已经使用 Yocto (Scarthgap) 为 TDA4VM 处理器构建了 tisdk-default-image。
我添加了 mender、2 rootfs (A/B) 和一个数据分区。
一切工作完美除了一件事,莫德不能使用 fw_printenv 访问 uBoot 环境变量(见这里: docs.mender.io/.../integration-checklist ) .
我注意到/etc/fw_env.config 文件丢失。 我想要创建它、但我找不到 UBoot 环境变量所在的内存区域的偏移量和大小 (CONFIG_ENV_OFFSET 和 CONFIG_ENV_SIZE)。
您能帮助我创建这个/etc/fw_env.config 文件吗? tisdk-default-image 部署在 SD 卡上。
谢谢