This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:VTM:解决办法:i2128

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570029/tda4vm-vtm-work-around-i2128

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好专家、

本文提到的 i2128 变通办法适用于器件修订版 1.0 和 1.1。

您能否澄清一下“1.1 的一些修订“是什么意思? 1.1 个器件中受影响的比例是多少?

此外、如果我们使用的是修订版 2.0、我们是否仍需要考虑此权变措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    i2128 仅适用于 SR1.0 和 SR1.1。 将更新“按模块列出的公告“表以反映这一点。

     SR1.1 上运行的软件应检查 WKUP_SPARE_FUSE0[31:30].workaround!=0b11、以确定是否应应用软件修整过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    此表说明需要执行此勘误表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在上一次答复中说、 “按模块列出的建议“表将会更新、以解决这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如 DRA829J-Q1:温度传感器精度 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛中所述、VTM –2°温度传感器精度为–5°C 高达 110°C、110°C 和 125°C 之间的 VTM。  

    如果 SR1.1 不使用软件修整程序、对准确性有什么影响?  

    此致、Peter