请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM工具/软件:
您好专家、
本文提到的 i2128 变通办法适用于器件修订版 1.0 和 1.1。
您能否澄清一下“1.1 的一些修订“是什么意思? 1.1 个器件中受影响的比例是多少?
此外、如果我们使用的是修订版 2.0、我们是否仍需要考虑此权变措施?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好专家、
本文提到的 i2128 变通办法适用于器件修订版 1.0 和 1.1。
您能否澄清一下“1.1 的一些修订“是什么意思? 1.1 个器件中受影响的比例是多少?
此外、如果我们使用的是修订版 2.0、我们是否仍需要考虑此权变措施?
您好、
如 DRA829J-Q1:温度传感器精度 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛中所述、VTM –2°温度传感器精度为–5°C 高达 110°C、110°C 和 125°C 之间的 VTM。
如果 SR1.1 不使用软件修整程序、对准确性有什么影响?
此致、Peter