This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1808:在 AM1808 回流条件下、查询至少第二个 TP

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568166/am1808-inquiry-on-minimum-second-of-tp-under-reflow-conditions-of-am1808

部件号:AM1808


工具/软件:

您好、TI 专家

我对 AM1808 回流焊条件有疑问。

AM1808 的 MSL 等级为 3-260C-168 HR、我已检查了下面 TI.com 上链接的文档中的回流焊曲线。

- MSL 等级和回流焊曲线:MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)

我有一个关于 TP 温度/时间的问题、如下面的屏幕截图所示。

1) TP 235°C 到 250°C 的典型回流温度是多少? 还是文档表 2 中列出的 255°C 至 260°C 的最高温度?

2) 在 TP 条件下,它被写为最多 30 秒 您能告诉我最小秒的情况吗?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    感谢您的查询。

    我来回顾一下反馈意见。

    当我在内部检查时、请预计响应会延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    我在内部进行检查,收到了澄清零件号的请求 — 零件号是 AM1808 还是 AM1801

    此致、

    Sreenivasa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Sreenivasa  

    文中有一个拼写错误。

    这是关于 AM1808EZWT4 的查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    谢谢你。  

    让我检查一下并更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    请注意更新后的标题。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sreenivasa

    请您确认以上问题的答案。

    2) 在 TP 条件下,它被写为最多 30 秒 您能告诉我最小秒的情况吗?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    谢谢你。 我正在共享可用的文档。

    请注意专家的意见、您可能必须在其中定义配置文件或与装配厂合作。

    正如屏幕截图中所述、回流焊曲线参考了 JEDEC 规范 J-STD-020。 请参阅下面 J-STD-020F 的屏幕截图。 客户最终将定义回流焊曲线、并且根据 JEDEC 标准、它们不应超过这些值。 他们如何调整其中的配置文件取决于他们基于自己的系统。

    我们可以分享用于鉴定器件的实际回流焊曲线(我们在资格认证中用于 MSL3/预调节的曲线)。 请参阅下面随附的文件。

     

    e2e.ti.com/.../AM1808_5F00_Reflow.docx

    e2e.ti.com/.../ZWT_5F00_asphou.11.3206x.02006.rtf

    此致、

    Sreenivasa.