工具/软件:
您好、TI 专家
我对 AM1808 回流焊条件有疑问。
AM1808 的 MSL 等级为 3-260C-168 HR、我已检查了下面 TI.com 上链接的文档中的回流焊曲线。
- MSL 等级和回流焊曲线:MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)


我有一个关于 TP 温度/时间的问题、如下面的屏幕截图所示。
1) TP 235°C 到 250°C 的典型回流温度是多少? 还是文档表 2 中列出的 255°C 至 260°C 的最高温度?
2) 在 TP 条件下,它被写为最多 30 秒 您能告诉我最小秒的情况吗?
请检查。 谢谢你。