Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH
工具/软件:
您好 TI。
在 SDK0900 的 TDA4VH 平台 ethfw CPSW9G 上、hostmacport、macport1 和 macport2 在 VLAN8 中配置。
连接到 MACPORT1 的物理接口的工作速率为 100MB、
MACPORT2 的互联 PHY 以 1000MB 的速率运行。
在 MACPORT2 的带宽测试期间、
我们遇到带宽限制问题、吞吐量限制为 100MB

对于 UDP、TDA4VH Linux 运行命令“iperf3 -c 192.168.8.142 -u -l 1412 -b 1000M -t 50“、 但是、TCP 可以达到 1000MB。

在 UDP 传输期间、MACPORT1 (0) 上的 octestframes1024 计数随着 MACPORT2 (1) 的增长而急剧增加。