工具/软件:
尊敬的专家:
GPIO1_26/GPIO1_27 是否可用作 I2C0?

谢谢
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Daniel:
为了提供有关在 AM623 I2C0_SDA 和 I2C0_SCL 引脚上准确使用 GPIO1_26 和 GPIO_27 的更多详细信息、我需要有关客户用例的更多信息:
1.客户是否打算将 I2C0 和/或这些引脚的任何其他引脚可用信号与 GPIO1_26 和 GPIO1_27 信号一起使用(及时复用)?

2.在 GPIO 用作输出的情况下,哪些外围设备(负载)会连接到 GPIO ?
3.如果客户能提供一个示意图(如果可能的话)会更好吗?
4.你会不会介意更新主题的标题,以反映改变的主题?
此致、
Anastas Yordanov