This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:您能否帮助确认 GPIO 使用情况设置?

Guru**** 2556860 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554764/am623-could-you-please-help-confirm-the-gpio-usage-settings

器件型号:AM623


工具/软件:

尊敬的专家:

GPIO1_26/GPIO1_27 是否可用作 I2C0?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    很抱歉耽误了我的回复。

    您是否想告诉我有关您的设置的更多详细信息?

    1.您使用定制电路板还是使用 TI AM62x EVM 进行开发?  

    2.你打算如何使用 I2C0 :作为一个主人或作为一个奴隶?

    3.所需的最大传输速率是多少?

    4.你能提供一个示意图(如果可能的话)?  

    此致、

    Anastas Yordanov   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    我误解了客户的需求。

    客户希望 TI 帮助确认 GPIO1_26/GPIO1_27 是否可用作正常 GPIO。

    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    为了提供有关在 AM623 I2C0_SDA 和 I2C0_SCL 引脚上准确使用 GPIO1_26 和 GPIO_27 的更多详细信息、我需要有关客户用例的更多信息:

    1.客户是否打算将 I2C0 和/或这些引脚的任何其他引脚可用信号与 GPIO1_26 和 GPIO1_27 信号一起使用(及时复用)?

    2.在 GPIO 用作输出的情况下,哪些外围设备(负载)会连接到 GPIO ?

    3.如果客户能提供一个示意图(如果可能的话)会更好吗?

    4.你会不会介意更新主题的标题,以反映改变的主题?

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    I2C0 是仿真开漏输出型 I2C 接口。

    缓冲器类型为 LVCMOS。

    您应该能够配置为 IOS。

    如果计划用作 I2C、建议使用上拉 4.7k。

    此致、'

    Sreenivasa.